处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能手机应用:视频通话翻三倍 位置签到用者寡

智能手机应用:视频通话翻三倍 位置签到用者寡
来源:腾讯科技 时间:2013-09-21
   
腾讯科技 晨曦 9月20日编译
智能手机逐渐取代PC,成为普通人身边一个功能强大的社交、通信及生活助手设备,人们使用智能手机功能的方式也在发生变化。美国一个民调显示,使用智能机进行视频通话的用户,翻了三倍,与此同时,位置签到服务(即LBS),仍然是一个用户不多的小众应用。
美国民调机构皮尤研究中心进行了这项有关智能手机使用状况的调查。据称,在过去三年中,使用视频通话的用户比例翻了三倍,从之前的7%增长到目前的21%。
皮尤的调查并未具体到如下细节:即用户的视频通话有多少是通过移动运营商的传统电信服务,有多少是基于Skype等移动互联网工具进行视频通话。媒体称,视频通话用户翻三倍,这一增长令人吃惊。
需要指出的是,智能机视频通话使用的增长,和微软收购整合Skype有一定关系。Skype是网络视频通话主要服务商,其不断推出各个平台的客户端,并且推出高清视频通话、3D视频通话(已经研发成功)等新功能,另外,微软也正在将Skype整合到Outlook等传统产品中,微软的传统用户规模,也刺激了Skype的份额增长。
另外,面对Skype的成功,Facebook、谷歌(微博)等移动聊天服务商,也相继推出了视频聊天和通话功能,其中Google+的视频聊天Hangouts,成为旗下整合的聊天平台。
皮尤调查显示,49%的智能机用户使用手机地图导航、49%在线听歌、50%的用户用来下载应用,52%的用户用智能机收发电子邮件。
皮尤调查还显示,曾经引起短暂关注的位置签到服务(以Foursquare为代表),其用户规模较小,仅有8%的智能机用户使用过签到。
值得一提的是,纯粹的签到和位置分享服务,服务商数量越来越少,之前谷歌关闭了和Foursquare竞争的签到产品Latitude,而将签到和位置分享服务整合到了谷歌地图和社交网络Google+中。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次