处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

金雅拓为美国医院提供安全电子医疗解决方案

金雅拓为美国医院提供安全电子医疗解决方案
来源:21ic 时间:2013-09-18

金雅拓公司(Gemalto)正携手LifeMed ID提供强大的电子医疗解决方案,用于对缅因州Mid  Coast Hospital的患者身份进行安全验证。该解决方案通过电子方式存储并核对身份证明,确保安全访问患者独特的电子病历(EMR)。金雅拓先进的Sealys  MultiApp ID智能卡连同LifeMed ID的SecureReg解决方案使得缅因州的Mid Coast  Hospital能够通过验证患者身份保护患者的医疗信息,从而降低管理时间、成本和文书工作,进而提高总体护理质量。

新系统为Mid Coast  Hospital提供了一种端到端的安全认证架构,可在该医疗环境的全异组中使用,以推动电子医疗进步。根据个人角色1安排不同程度的数据访问可确保患者身份和信息的保密及有效。如今,高达15%的病历中存在错误2,这就亟需改善医疗数据的可靠性;该综合解决方案增强了处方用电子病历数据的统一性,同时努力降低医疗欺诈比率。

2010年,美国的医疗开支高达2.6万亿美元3,公私医疗服务组织期待电子医疗提供商能设计出创新解决方案,帮助他们对安全和患者身份领域现有的系统进行现代化升级。金雅拓/LifeMed  ID的技术使得这些组织能够降低与项目效率低下有关的成本,改善患者护理品质与满意度。

Mid Coast Hospital首席信息官John  Stoy说:“我们的目标就是实现我们电子病历系统患者数据的无缝连接与同步,简化登记流程,去除重复性记录,减少账单错误,以及提高整个护理领域的患者满意度。我们选择利用金雅拓公认的智能卡技术和LifeMed  ID的SecureReg患者身份软件产品套件。”

LifeMed ID首席执行官David  Batchelor表示:“金雅拓在数据保护领域的数字安全专长,以及他们在身份认证方面的丰富经验,是我们选择将其智能卡技术整合到LifeMed  ID的患者身份解决方案中的根本原因。通过双方的通力合作,我们将带来创新而安全的患者身份解决方案,帮助消除重复性记录,减少欺诈,降低美国医疗保健生态系统中的管理成本。”

金雅拓北美地区政府项目高级副总裁Neville  Pattinson说道:“凭借30多年的经验,我们走在了全球智能卡进步和个人身份识别的前列。如今,我们的智能卡、软件和服务正被用于对从医疗到政府安全在内的众多领域的敏感信息合理访问进行现代化升级。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次