处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

视频监控重要应用 采集卡步入高清发展路

视频监控重要应用 采集卡步入高清发展路
来源:互联网 时间:2013-09-17
    采集卡又称视频捕捉卡,用它可以获取数字化视频信息,并将其存储和播放出来。很多视频采集卡能在捕捉视频信息的同时获得伴音,使音频部分和视频部分在数字化时同步保存、同步播放。作为视频监控重要应用领域,视频采集卡正在视频会议领域有着积极的应用,未来发展高清化趋势明显。
  
  采集卡对于监控摄像机的重要性
  
  视频采集卡,VideoCaptureCard其功能是将视频信号采集到电脑中,以数据文件的形式保存在硬盘上。它是我们进行视频处理必不可少的硬件设备,通过它,我们就可以把摄像机拍摄的视频信号从摄像带上转存到计算机中,利用相关的视频编辑软件,对数字化的视频信号进行后期编辑处理、比如剪切画面、添加滤镱、字幕和音效、设置转场效果以及加入各种视频等等,后将编辑完成的视频信号转换成标准的VCD、DVD以及网上流媒体等格式,方便传播从视频信号源和采集卡的接口来分,视频采集卡共分为两大类:一类是模拟采集卡,另一类是数字采集卡。
  
  采集卡也叫视频采集卡,按照其用途可以分为广播级视频采集卡,专业级视频采集卡,民用级视频采集卡。他们的区别主要是采集的图像指标不同.,广播级视频采集卡的采集分辨率一般为768X576(均方根值)PAL制,或720X576(CCIR-601值)PAL制25帧每秒,或640X480/720X480NTSC制30帧每秒小压缩比一般在4:1以内。这一类产品的特点是采集的图像分辨率高,视频信噪比高,缺点是视频文件庞大,每分钟数据量至少为200MB。广播级模拟信号采集卡都带分量输入输出接口,用来连接BetaCam摄/录像机,此类设备是视频采集卡中档的,用于电视台制作节目。
  
  专业级视频采集卡的级别比广播级视频采集卡的性能稍微低一些,分辨率两者是相同的,但压缩比稍微大一些,其小压缩比一般在6:1以内,输入输出接口为AV复合端子与S端子,此类产品适用于广告公司、多媒体公司制作节目及多媒体软件。民用级视频采集卡的动态分辨率一般为384X288,PAL制25帧每秒。另外,有一类视频捕捉卡是比较特殊的,这就是VCD制作卡,从用途上来说它是应该算在专业级,而从图像指标上来说他只能算做民用级产品。
  
  由于LED显示屏是一种特殊的显示媒体,它不能直接接受计算机数据,需要进行一系列变换。采集卡的功能是把高速的计算机(或多媒体显示卡上)的显示数据进行采集,经过转换,并降频传输到主控器,在不需要播放录像带,VCD等视频图像时,采集卡可直接与计算机显示卡相连。
  
  在电脑上通过视频采集卡可以接收来自视频输入端的模拟视频信号,对该信号进行采集、量化成数字信号,然后压缩编码成数字视频。大多数视频卡都具备硬件压缩的功能,在采集视频信号时首先在卡上对视频信号进行压缩,然后再通过PCI接口把压缩的视频数据传送到主机上。一般的PC视频采集卡采用帧内压缩的算法把数字化的视频存储成AVI文件,高档一些的视频采集卡还能直接把采集到的数字视频数据实时压缩成MPEG-1格式的文件。
  
  由于模拟视频输入端可以提供不间断的信息源,视频采集卡要采集模拟视频序列中的每帧图像,并在采集下一帧图像之前把这些数据传入PC系统。因此,实现实时采集的关键是每一帧所需的处理时间。如果每帧视频图像的处理时间超过相邻两帧之间的相隔时间,则要出现数据的丢失,也即丢帧现象。采集卡都是把获取的视频序列先进行压缩处理,然后再存入硬盘,也就是说视频序列的获取和压缩是在一起完成的,免除了再次进行压缩处理的不便。不同档次的采集卡具有不同质量的采集压缩性能。
  
  视频采集卡发展现状
  
  视频采集卡(VideoCapturecard)也叫视频卡,是将模拟摄像机、录像机、LD视盘机、电视机输出的视频信号、视频数据或者视频音频的混合数据输入电脑,并转换成电脑可辨别的数字数据,存储在电脑中,成为可编辑处理的视频数据文件。按照其用途可以分为广播级视频采集卡,专业级视频采集卡,民用级视频采集卡。
  
  大多数视频采集卡都具备硬件压缩的功能,在采集视频信号时首先在卡上对视频信号进行压缩,然后才通过PCI接口把压缩的视频数据传送到主机上。一般的采集卡采用帧内压缩的算法把数字化的视频存储成AVI文件,高档一些的视频采集卡(硬压卡)还能直接把采集到的数字视频数据实时压缩成MPEG-1格式的文件。
  
  随着信息技术的不断发展,计算机技术引入视频采集、视频处理领域,用计算机处理视频信息和用数字传输视频数据在很多领域已有广泛的应用。视频图像采集的方法较多,基本可分为两大类:数字信号采集和模拟信号采集。
  
  模拟采集卡通过AV或S端子将模拟视频信号采集到PC中,使模拟信号转化为数字信号,其视频信号源可来自模拟摄像机、电视信号、模拟录像机等。数字采集卡通过IEEE1394数字接口,以数字对数字的形式,将数字视频信号无损地采集到了PC中,其视频信号源主要来自DV(数码摄像机)及其它一些数字化设备。
  
  模拟采集卡与数字采集卡的一个重要区别就是:使用数字采集卡,在采集过程中视频信号没有损失,可以保证得到与原始视频源一模一样的效果,而使用模拟采集卡则视频信号会有一定程度的损失。
  
  高清采集卡应用于视频会议系统
    
  在移动互联网时代的到来,我国大多数用户都进入了工业信息化的时代,给高清视频采集卡一个诺大的机会得到全民应用。
  
  远程教育:行政会议、管理会议、培训会议,适合于政府、学校、医院以及具有分公司和驻外办事机构的企业等高清视频采集卡是远程会议的一把手,采集高清信号,捕捉关键信息。
  
  远程培训:实时互动教学,远程辅导、远程家教,适合于网络学院的网上授课,专业的职业技术培训,中小学生的课程辅导和党员远程教育培训等,适合于政府、学校、医院以及具有分公司和驻外办事机构的企业等高清视频采集卡助理管理,有益于个单位企事业优良的管理统筹范围。
  
  结语:
  
  对于视频监控类应用,目前视频采集设备的采集帧率一般是每秒25帧或30帧,而显示设备的主流刷新频率则是50Hz或60Hz,高于采集设备。视频领域的迅猛发展,视频采集卡在各行各业得到广泛的应用,高清采集卡逐步取代标清采集卡,这已经成为市场发展的潮流趋势之所在。在视频高清采集卡不断发展的今日,高清卡已经是行业发展的必究之路,其应用也越来越成熟。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次