处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于MAX3162设计的RS-232/RS-485协议转换器

基于MAX3162设计的RS-232/RS-485协议转换器
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-04-19
 

这是一个协议转换电路。该电路采用MAX3162,它包含两个RS - 485和RS - 232发射器和接收器。这种IC包含范围广泛的通信设备,可以双向RS - 485和RS - 232信号转换之间。这里是电路:

协议转换电路

上面的电路是为点,以点应用程序的翻译,和较低的多点应用 。RTS信号,R1IN,是用来控制翻译的方向。RS - 485接收器输入信号转换成单端的RS - 232发送器的输出,它会转化一个差。此外,它会转换成单端的RS - 232接收器输入信号的差分RS - 485发送器的输出 。它控制作为接收或发射器的RS - 485收发器的行为 。该系统监控 RS - 485驱动器的输入,直接投资,确保UART的发送缓冲区中的数据字节已发送。系统,所以在使用的DE输入改变总线的方向,必须积极监控DI输入或允许一个固定的时间延迟 。其他方向控制技术正在推动数据DE输入而除了拉的AB线(从B下拉接地电阻和上拉电阻连接至5V),并利用微控制器 。


 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22002次
2 1N4001 0.19MB 17870次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15824次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14007次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11684次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9281次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9069次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8983次