处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

八核心同时工作:三星宣布Exynos 5 Octa处理器HMP解决方案

八核心同时工作:三星宣布Exynos 5 Octa处理器HMP解决方案
来源:cnBeta 时间:2013-09-11
三星电子的异构多处理器(HMP) Exynos 5 Octa 采用了ARM的big.LITTLE解决方案,包含了四核高性能核心与四个更省电的慢速核心,两组核心不可同时使用。不过,这种情况将在今年四季度迎来改变。该公司已经宣布,Exynos 5 Octa将能够同时使用所有八个核心。为了让Octa成为一款真正的 八核 处理器,需要通过软件来实现:把更加密集型的工作推倒更强大的高功耗核心、而次优先级的任务则会被挪到更省电的核心。



对多样化使用场景的研究,使得三星能够带来更更大的HMP解决方案,同时极力减少对电池的影响。







热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次