处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦推出存储器件开发的协议分析方案

安捷伦推出存储器件开发的协议分析方案
来源:EEWORLD 时间:2013-09-10

业界首款工具套件,加速新型数据存储器件开发

2013 年 9 月10 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前发布了三款全新的高级协议分析解决方案,可对采用 NVM Express(非易失性快速存储器)技术的器件进行全方位协议层分析。这些分析工具可作为选件与 Agilent U4301A PCIe 协议分析仪和 U4305 PCIe 训练器配合使用,在业界率先支持下一代 PCI Express标准的 数据存储器件的快速开发。
NVM Express(NVMe)是可扩展的主机控制器接口,可满足企业、数据中心和客户机系统使用 PCI Express®(PCIe®)接口的固态硬盘的需求。它的寄存器接口和命令集均经过优化,能够显著改善 PCIe 器件的性能。业内专家认为,这种新的标准化接口将会成为未来数年内高性能存储的标准接口平台。
安捷伦示波器和协议事业部产品经理 Don Schoenecker 表示:“客户反映说由于 NVMe 是一种新接口,他们无法对使用这种接口的设计进行测试和验证。听到这个反馈,我们立即开始设计这套工具,它们可进一步增强安捷伦 PCIe 分析解决方案的能力,使客户能够对 NVMe 存储器件进行测试。”
Agilent PCIe 数字测试解决方案包括完整和高度集成的符合PCI Express 3.0 规范、链路宽度从x1 至 x16 的协议分析仪和训练器。U4301A PCIe 分析仪使用业界独有的ESP(equalization snoop,均衡监听)探头,能够进行高达 8 GT/s 的可靠数据捕获;同时还可使用其他许多工具(包括 LTSSM 测试和协议测试卡)对 PCIe 设计进行验证。
安捷伦事务处理层解码器(Agilent transactional decoder)支持设计人员从该分析仪的 NVMe 事务处理总览面板上选择事务处理队列和性能信息。设计人员只需点击一下,便可按照方向或队列对事务层数据进行整理,使其与接口之间的数据流的相匹配。物理区域页面列表包含 NVMe 队列的所有关键信息,方便设计人员快速查看和验证 PCIe 连接上的数据流。
安捷伦性能分析套件包括真实数据吞吐量计算以及 PCIe 数据流响应时间测量。设计人员可以使用它测量和分析吞吐量性能、PCIe 响应时间和其他操作的时间测量,为优化器件性能提供比需的深刻洞察和分析。
Agilent NVMe 仿真器支持设计人员进行器件测试,创建操作脚本,使硬件和软件开发人员可以仿真主机根组件。该仿真器能够对存储器件的所有 NVMe 功能进行测试,包括队列管理和高流量负载的透射,并创建用于验证器件工作情况的测试场景。
这三种全新的分析套件将在英特尔信息技术峰会(Intel Developer Forum)上进行展示。该会议将于 9 月 10 日至 12 日在旧金山莫斯克尼会议中心(Moscone Convention Center)举行。Agilent PCIe 协议测试解决方案支持 从2.5GT/s 至 8GT/s 的所有 PCIe 速度,并配有多种探测选件以满足开发需求。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次