处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

城市模拟监控升级换代 光端机应用迎发展

城市模拟监控升级换代 光端机应用迎发展
来源:中国安防展览网 时间:2013-09-10

    近年来,平安城市项目的大力推进,视频监控点越来越多,光端机的需求也日益增多,就上半年来讲,光端机的出货量还是相当可观的。高清视频的发展,人们安全意识的提高,数字高清视频将逐渐取代传统的模拟视频。全国各城市模拟监控点的更新换代将是大势所趋,无论是高清视频行业还是光端机传输行业都是一次难得的发展机遇。

    现状:平安城市建设推进光端机发展

    根据《2008-2009年度中国光端机市场研究报告》的调查统计,2008年国内光端机市场容量在6.8亿元左右,2009年我国光端机的市场容量预计达到8亿元。随着全球经济复苏对安防行业的拉动,特别是光网络平台广泛应用于安防领域,未来几年我国光端机市场的有效需求平均增长率将达到25%。

    目前,光端机的价格由于应用领域、产品质量、品牌、服务的区别,差异较大。在高速公路、石油、石化等工业视频监控领域,由于对产品质量、品牌、服务的要求较高,可以进入的厂家并不多,因此价格相对较高;而其他安防监控应用领域则对价格更加敏感。以1V1D光端机产品为例,价格在高速公路领域可能达到1000元以上,而安防一般应用领域则可能低至500元左右,甚至在网上还能找到200元左右的。

    全国北京、广东(深圳广州为主)、湖北、浙江、上海5省市是国内视频光端机主要生产基地,目前摄像机和光端机的使用比例大约为200:1,光端机及相关通信配套产品市场规模在16亿元左右。

    我国光端机市场庞大,从业企业众多,可统计之从业企业可达到一半以上,市场竞争激烈,品牌分级明显。据了解,目前国内市场活跃的国内光端机品牌包括北京蛙视、英飞拓、武汉微创、江苏新创、杭州中威、深圳诺龙、天地伟业、光网视等,另外原装进口的国外品牌有Optelecom、Fiberoptions、IFS、Meridian、OSD、Teleste、Impath等。

    光端机行业虽然庞大,但是其主流厂商屈指可数,行业集中程度高,在传统的高速公路领域,英飞拓、北京蛙视、深圳诺龙、杭州中威、武汉微创等厂商占据了超过75%的市场份额。从目前的行业格局来看,光端机已步入成熟期,随着安防行业的不断扩张,未来几年光端机市场的整体还会继续保持一定的增长,但是,随着IP时代的来临,市场规模在并不高的水平基础上出现了增速减缓的迹象,其折射出的厂商生存状态令人担忧。

    技术:复用技术引领高清光端机成为应用主流

    随着数字光端机应用领域的扩大,很多行业也提出了新需求,如网管功能,通过特定的上位机软件实时监测光端机的运行状态,出现异常情况可立即告警,时间发现并解决问题。而光端机市场复用技术仍为主流。

    复用技术主要有频分复用(FDM)、时分复用(TDM)、波分复用(WDM)和码分复用(CDMA)四种技术。复用技术主要解决单光纤传输容量小的问题,尤其是当前出现的HD-SDI应用,占用带宽大,业务量多,而目前的复用技术还不能很好满足这一需求,复用技术的研发就显得尤为重要。

    高清光端机采用的高速数字光纤传输技术、非压缩高清数字视频技术、高清视音频编码技术,都是高清光端机先进性的体现。高清视频信号速率高、占用的带宽大,HD-SDI信号速率为1.485Gb/s,3G-SDI信号速率为2.97Gb/s,HDMI支持4.95Gb/s、10.2Gb/s,如何在单根光纤上传输多路高清视频是高清光端机当前受关注的技术热点。使用波分复用技术,可以在一根光纤上传输多路高清视频,但是这种方案成本高。如何把高速数字光纤传输技术、高清视音频编码技术、波分复用、时分复用等技术融合在一起,是光端机厂家共同面对的课题。

    在实现高清视频传输的同时,实现异步数据、音频、开关量、以太网等综合业务的传输,也是高清光端机备受关注的热点之一,目前主要有波分复用和时分复用两种方式实现,时分复用技术难度高,将视频、音频、数据、以太网等多个信号结合为单个更高速率的数据流,并且各部分数据流以规定的次序进行传输,必须维持好传输顺序,在接收端才能将各个数据流正确无误地分解开来。另外,智能化也是高清光端机的又一技术和功能热点,通过强大的网管功能,实现设备的自我诊断,用户可以通过管理软件直观地了解设备的运行状态,极大地方便用户对设备的维护和管理。

    应用:视频光端机应用领域多面开花

    随着国产光端机随着技术的不断成熟和完善,许多领域迫切应用到:

    ◇平安城市

    众所周知,平安城市项目是一个特大型、综合性极强的管理系统,其涉及面非常广,不仅需要满足城市治安管理、交通管理、应急指挥等需求,还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,同时还需考虑已建立网络的政府机关、单位、企业等区域的系统联动需求,与报警、门禁、对讲等配套系统的集成以及与广播系统的联动等。在平安城市项目中,视频光端机所占份额微乎其微,但工程巨大,在一些大型项目中视频光端机的采购额可达到三、四百万元。

    ◇高速公路

    在众多省份的高速公路项目中都出现了超过200公里的长距离机电工程标段,这些项目中均需采用大量的视频光端机。所以,就单个工程而言,光端机的采购量超过二、三百万已是随处可见。尽管视频光端机在高速公路机电工程建设费用中所占的比例仍然很小,但是它的作用不可小视。视频光端机的产品质量和工程质量直接影响到整个监控系统的运行,因此,无论是甲方还是系统集成商对视频光端机的选择都非常重视。

    高速公路领域历来都受到主流视频光端机厂家的重视,在其中的竞争从来就不缺少“血腥”,但是,由于在技术、性能、产能、可靠性、售后服务等环节要求较高,决定了这个行业必定是重品牌、重技术、重质量、重服务的,所以能够进入高速公路市场的品牌并不多,视频光端机市场仍然还是真正有实力的生产厂家的舞台。

    ◇城市智能交通

    在20世纪80年代末、90年代初以后,随着中国工业化进程的加快,大量人口涌进城市,交通问题日益凸显。为了保证城市交通的正常运转,北京、深圳、上海、南京等城市,都纷纷建立了城市交通监控网。而在当前IP网络监控还不成熟的情况下,大多数交通信息都是通过光纤来传输,视频光端机在其中举足轻重。视频光端机在城市道路监控中,主要用于城市各路口的车流量统计、交通信号灯的切换、违章车辆的抓拍、交通事故的监控等等,负责将这些视频信息上传到交通监控指挥中心,以保证城市交通的正常运转。

    结语:

    随着我国城市交通和高速公路建设的快速发展,对监控系统中的设备要求也越来越高,由于光纤传输具有带宽大、传输距离远、抗干扰的优势被广泛应用。光端机由于其诸多传输优势,加上这几年的市场需求猛增,光缆成本大幅降低,已经进入相对良性的产业发展轨道。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22219次
2 1N4001 0.19MB 18132次
3 DAC1220E 0.95MB 16456次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15998次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14190次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11864次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9438次
8 DS1337U+ 0.28MB 9214次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9213次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9128次