处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

移动设计的未来:卡片式设计

移动设计的未来:卡片式设计
来源:搜狐IT 时间:2013-09-10
编者的话: 卡片式设计 正在迅速成为移动设备的设计模式,在很多人看来这与互联网信息更加碎片化的趋势有关,事实也的确如此,这种卡片的聚合方式或许将重构新一轮的设计风潮。(by,宋宣)
3

我们正在见证一次网页设计的重新架构,远离网页和页面地址,朝着完全个性化的体验转变。随着移动技术兴起,市面上出现了数以亿计不同形状和尺寸的屏幕以及史无前例的数据访问方式,在这当中,内容被分解成多个个体元素并重新聚合。这驱使着网页设计从连接在一起的许多内容页面,朝着个体内容聚合成一个体验的方向发展。这也终催生了卡片式设计的诞生。
事实上,卡片式的设计可以更加方便的融合不同的元素,比如,位置、兴趣、习惯、广告等等。目前,这一设计已经被广泛采用,比如如下这些:
Twitter近推出了Twitter Card,一种在Tweet内链接多媒体的方式。呈现的就是卡片格式。同时,Google Now、Pinterest、Spotify、Facebook也正在采用这种模式。值得注意的事,即将发布的iOS 7也用到了卡片模式,比如应用切换和Airdrop,而往往苹果的设计将引领一段时间内的设计思潮。
卡片为什么会如此受到亲睐?
1、卡片可以传递大量信息
作为一种传递信息的媒介,卡片已经存在了很长时间。9世纪的中国用卡片来做游戏。17世纪的伦敦商人用卡片做生意。18世纪的欧洲,贵族的仆人会用卡片向主人介绍登门拜访的客人。几百年来人们都有交换名片的习惯。
在当代,我们寄出生日卡和贺年卡,钱包里满是借记卡、信用卡和驾驶执照卡。《大富翁》和《大侦探》等游戏也借用了卡片模式。在电脑技术出现之前,空管员使用卡片管理天上的飞机,现在仍有地方还在这么做。
卡片是用来快速交换信息的伟大媒介。电影的故事版其实就是一张张卡片,每张卡片代表一个场景,卡片连接在一起成了一个故事。旅行中的照片其实也是卡片,明信片也是卡片。在商业领域,优惠券的主要形式也是卡片。
2、卡片容易操作,可塑性强
卡片作为信息媒介有着辉煌的历史,但重要的是卡片很容易被操作。在现实世界中,卡片可以翻面(显示更多内容)、折叠(显示概要)、展开(显示更多细节)、堆放(节约空间)、分类、分组。
在屏幕上设计虚拟卡片时,我们也可以利用上述特点。此外,我们还能利用动画和运动效果。我们可以暗示卡片背面的内容,卡片可以展开。我们可以在卡片中嵌入多媒体内容、照片、视频和音乐。这里可以有很多新的发明创造。
卡片对于移动设备和不同尺寸的屏幕来说是完美的。对于未来开展的业务,不管你是谁以及干什么,移动设备将是心脏和灵魂。在移动设备中,卡片可以垂直堆放,比如手机上的活动流。它们也可以水平堆放,在平板电脑横置时增加一栏。它们的高度可以固定也可以变化。
3、卡片提供了更多设计空间
随着卡片概念的普及,产品和交互设计师都将大量使用这一设计。未来,广告营销者和创意者也将大量使用这一格式。随着社交媒体继续兴起,进入许多服务中、占据我们越来越多的时间,大规模的卡片营销将跟随而来。卡片的可塑性给设计师、营销人员以更多想象空间,这样的形式将能演变出更多效果。(柯















热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14180次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9426次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9202次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9119次