处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

识别应用:英国人脸识别支付将全世界拓展

识别应用:英国人脸识别支付将全世界拓展
来源:互联网 时间:2013-09-09

    全球的网上支付公司、eBay旗下PayPal宣布,日前其在英国伦敦泰晤士河畔的里士满区的12家商场推出依靠“人脸识别”的支付系统。尽管当前只有十多家零售商正在使用这一测试服务,但PayPal预计到2013年底,将有超过2000多家商城接受PayPal的支付计划。 

    PayPal在英测试“人脸识别”支付

    据报道,这款应用可以支持iOS、Android以及WindowsPhone这些主流系统。用户在使用前需将自己的银行账户或者信用卡与PayPal相关联,之后才可无忧无虑地使用支付功能。

    这款应用的使用方法是,用户先输入商家的识别码登陆应用,然后用户的姓名和照片就会被发送到商家的电脑上。商家与用户确认了消费金额后,点击用户的照片,即可从PayPal上收取费用。

    据悉,这种支付方式在美国早已经实行了。PayPal零售服务部门高管表示,他有信心在2016年前,让英国人丢弃传统意义上的钱包,仅仅使用智能手机就可上街购物消费。这也是PayPal在世界范围内拓展的步。

    全球的网上支付公司、eBay旗下PayPal宣布,日前其在英国伦敦泰晤士河畔的里士满区的12家商场推出依靠“人脸识别”的支付系统。

    PayPal人脸识别”支付:2016年让你丢弃传统意义上的钱包

    在这一智能支付系统下,购物者使用PayPal面向iOS、Android和WindowsPhone提供的移动应用,可以在它们的手机上看到附近的商场。用户点进某一商场后,通过点击其名称、支付购买项目。此时用户的名字和照片便出现在了商场的支付系统上。待客户同意支付后,收银员便可点击用户照片发出付款指令。

    在收到PayPal传统收据同时,客户还将会收到一个来自PayPal的相关支付警告电话。

    参加这一测试的店家之一——Cook&Garcia的老板理查德·加西亚(RichardGarcia)在一份声明中表示,“几个月来,我们一直在使用PayPal的付款服务,发现它真的很有效。客户不必担心信用卡、现金或找零,只要有自己的手机就可以了——它是目前为止快的交易方式了,这意味着客户可以少排队,而且我们从未落下一宗生意,二者对于我们来说都是很好的事情。”

    尽管当前只有十多家零售商正在使用这一测试服务,但PayPal预计到2013年底,将有超过2000多家商城接受PayPal的支付计划。

    PayPal零售服务负责人罗伯·哈珀(RobHarper)表示,“这是我们所实施的‘无钱包旅行’计划的又一个步骤,在该计划中,客户在购买物品时可不用钱包,而直接使用手机或平板电脑。我们预测,到2016年这一蓝图将成为现实。”

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22219次
2 1N4001 0.19MB 18132次
3 DAC1220E 0.95MB 16456次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15998次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14190次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11864次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9438次
8 DS1337U+ 0.28MB 9214次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9213次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9128次