处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ALCATEL ONETOUCH平板手机HERO采用联发科技四核解决方案

ALCATEL ONETOUCH平板手机HERO采用联发科技四核解决方案
来源:21ic 时间:2013-09-09

21ic讯 ALCATEL ONETOUCH与联发科技今天共同宣布其旗舰机型ALCATEL ONETOUCH HERO采用联发科技四核智能手机解决方案。此四核旗舰级平板手机的精致工艺结合顶尖性能及超长电池续航能力,搭配创新互动性多媒体功能,将带给消费者耳目一新的全新体验。

采用联发科技MT6589高效能四核解决方案,ALCATEL ONETOUCH HERO具备高效能与低功耗的优点,可支持需大量运算资源的多种应用程序,无论是在线3D游戏还是高清1080p影片播放,均可在维持出色效能的同时兼具超低功耗。ALCATEL ONETOUCH HERO支持DC-HSPA+,网络速度高达42Mbps;超薄8.5mm机身,配有豪华6吋屏幕及3400mAh超强电池;高达1300万像素的高清摄像头与200万像素的前置摄像头可让使用者在进行视频通话时享受高清影像。在联发科技强大且稳定的手机平台上,ALCATEL ONETOUCH HERO开发出许多全新且独特的多媒体功能,包括新一代手写识别功能与自定义桌面,让使用者可在手机上尽情挥洒创意。

ALCATEL ONETOUCH首席营销官Dan Dery表示: “ALCATEL ONETOUCH HERO的卓越性能与超大屏幕,搭配MagicFlip LED 提示保护套、手写笔、微型投影仪及无线充电器等周边配件,将重新定义智能手机的用户体验。而联发科技的四核解决方案,在化系统架构下提供效能与功耗之间的完美平衡,助力我们实现这一目标。”

联发科技无线通讯事业部总经理朱尚祖表示:“我们很高兴能与ALCATEL ONETOUCH长期合作,对于ALCATEL ONETOUCH HERO的上市也感到十分振奋。这款全新智能手机不仅为手机效能与用户体验树立了全新标杆,也非常有力地印证了一点,那就是世界一流的手机设计结合联发科技力求顶尖效能与高端配置的处理器平台,将为消费者打造创意无限、乐趣加倍的全新智能手机体验。”

ALCATEL ONETOUCH HERO将在德国IFA 2013消费电子展上正式亮相 (展位: Hall 21b 104&104A)。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次