处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电信4G建网方案遭否决 TD-LTE占比不到10%

电信4G建网方案遭否决 TD-LTE占比不到10%
来源:京华时报 时间:2013-09-06
昨天,记者从中国电信(53.78, 0.37, 0.69%)内部人士处了解到,中国电信上报的4G 建网方案 中我国自主的4G标准TD-LTE占比过低,其初方案已经被工信部否决。
据悉,工信部将在今年向3家电信运营商都发放TD-LTE牌照,不过除了中国移动外,中国联通(15.63, -0.03, -0.19%)和中国电信对于4G牌照的兴趣更大还是在LTEFDD上。之前,中国电信董事长王晓初曾透露,在4G网络建设上,中国电信倾向于以FDD为主的融合租网方式,TD-LTE仅作为热点补充。
不过据电信内部人士透露,在中国电信初上报给工信部的4G建网方案中,TD-LTE占比不到10%,因为比例过低,该方案遭工信部否决。随后,中国电信二次上报方案,提升TD-LTE的占比,但仍不足30%,方案目前还未得到工信部的批准。
有业内人士表示,这样一份TD比例很低的方案遭工信部否决也在意料当中,因为从国家的安排包括4G牌照发放来看,都是要确保优先发展我国自主的4G标准TD-LTE。






热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次