处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

中芯采用Cadence数字工具流程 为40nm芯片设计提供高性能

中芯采用Cadence数字工具流程 为40nm芯片设计提供高性能
来源:中国电子网 时间:2013-09-05

 要点:

中芯国际新款40纳米 Reference Flow5.1结合了先进的Cadence CCOpt和GigaOpt工艺以及Tempus 时序签收解决方案

新款RTL-to-GDSII数字流程支持Cadence的分层低功耗流程和版本的通用功率格式(CPF)

Cadence设计系统公司与中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”)近日共同宣布中芯国际已采用Cadence 数字工具流程,应用于其新款SMIC Reference Flow 5.1,一款为低功耗设计的完整的RTL-GDSII 数字流程。Cadence流程结合了先进功能,以帮助客户为40纳米芯片设计提高功率、性能和面积。

流程中使用的Cadence工具有:RTL Compiler、Encounter® Digital Implementation System、Encounter Conformal® Low Power、Cadence QRC Extraction、TempusTM Timing Signoff Solution、Encounter Power System、Physical Verification System和Cadence CMP Predictor。

SMIC新款Reference Flow 5.1支持Cadence时钟同步优化技术(CCOpt),这是Cadence Encounter®数字实现系统的关键特征。其认证过程显示:与传统的时钟树综合方案相比,CCOpt能够在SMIC 40纳米流程上降低14%的功耗、节省11%的面积、提高4%的性能。

gCadence的层次化低功耗数字流程,结合了版本的流行功率格式CPF2.0。

gCadence的物理验证系统(PVS),包括中芯国际的首个使用Cadence PVS的在线40纳米DRC/LVS 验证规则文件,以及SMIC首个40纳米的Dummy Fill规则文件。

gGigaOpt技术,进行了RTL-to-GDSII的核心优化。

“我们与Cadence紧密合作以确保我们双方的客户都能充满信心地使用的Cadence数字工具,从而推进中芯国际40纳米制程芯片的制造。”中芯国际设计服务中心资深副总裁汤天申表示:“该新参考流程为我们的客户提供了先进的工艺,提高了诸如功率、性能和面积等关键指标。”

“中芯国际的Reference Flow 5.1为我们的客户提供了一个如何在限度提升芯片质量的同时,有效地从设计过渡到生产的清晰指南。”Cadence战略总监兼数字和签收集团高级副总裁徐季平博士表示:“由于芯片设计固有的复杂性仍在发展,Cadence将继续与中芯国际加强合作,为客户提供强大的自动化工具,助其取得商业成功。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次