处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

硅谷数模在Uplinq 2013上展示4K移动解决方案SlimPort Ultra-HD

硅谷数模在Uplinq 2013上展示4K移动解决方案SlimPort Ultra-HD
来源:21ic 时间:2013-09-05

21ic讯 硅谷数模半导体公司(Analogix Semiconductor, Inc.)日前推出业界首款SlimPort®超高分辨率(Ultra-HD)发射器解决方案,该解决方案让智能手机、平板电脑和其他移动设备能够与电视、投影仪和电脑显示器相连接,以显示高达4K分辨率的电影、演示文稿和其他内容。

该公司将在高通公司(Qualcomm Inc.)的Uplinq 2013移动开发者大会期间展示其新的ANX781X系列SlimPort Ultra-HD发射器,此次大会将于9月3日至5日在希尔顿圣迭戈海湾酒店举行。

硅谷数模营销副总裁Andre Bouwer说:“我们很高兴与高通合作,率先使平板电脑和智能手机具备超高分辨率能力。我们的新ANX781X系列使移动设备的显示能力提升至高端个人电脑和游戏机的水平。它们非常适合用于观看如今采用超高分辨率捕获和广播的体育赛事。”

超高分辨率显示器是视频性能方面的进步,提供了影院品质观看体验和接近4000像素(3840像素 × 2160线)的垂直分辨率——这种分辨率是目前倍受欢迎的1080p高清电视显示器的两倍。随着芯片制造商为高通的新型Snapdragon 800 APQ8074处理器等设备添加4K输出能力支持,对4K产品的需求不断增长。

与SlimPort系列中的其他产品一样,硅谷数模的ANX781X发射器是超低功耗设备,与SlimPort接收器一起将便携式设备的音频和视频信号传送至外部显示器。支持SlimPort的移动设备可以通过SlimPort电缆和适配器连接至多种投影仪、电视和显示器(包括采用VGA和HDMI接口的设备)。设备样品将于2013年第四季度推出。请联系您的硅谷数模销售代理询问出货和定价信息。

硅谷数模半导体公司是用于笔记本电脑、平板电脑和其他移动设备的符合DisplayPort标准的半导体和IP产品的供应商。DisplayPort是由视频电子标准协会(VESA)开发的针对高分辨率视频和音频的创新型封包化数字接口标准。硅谷数模SlimPort产品基于DisplayPort技术。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16003次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9218次
9 DS1337U+ 0.28MB 9218次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9131次