处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI+KeyStone架构支持L2+及传输处理

TI+KeyStone架构支持L2+及传输处理
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-08-22
序言
无线技术的持续演进发展、全球无线用户的激增,以及市场对更强大数据承载能力的需求,全面催生了各种新标准的不断涌现,如宽带码分多址 - 高速分组接入 (WCDMA-HSPA)、WCDMA-HSPA+ 以及长期演进技术 (LTE) 等。基于无线服务网络的数据使用呈指数级增长,从而进一步推动了异构网络的出现 —— 支持宏蜂窝基站和小型蜂窝基站的分层网络部署方案。

  随着 LTE 部署成为现实,运营商纷纷热衷于采用可持续降低网络成本、同时还能维持并提升服务质量的“片上系统”(SoC) 架构。要支持向 LTE 的成功过渡,需要在数字信号处理器 (DSP) 的设计方面实现一系列技术创新。德州仪器 (TI) 名为“KeyStone”的多内核 SoC 架构不仅功能强大而且极富创新性,能够有效支持 WCDMA 与 LTE,进而降低成本。KeyStone 多内核架构可实现具有专用 WCDMA与 LTE加速器的、名符其实的多标准(LET、WCDMA)解决方案。本白皮书全面阐述了 TI KeyStone 多内核架构如何在 LTE 基站上实现第二层网络和传输处理。

  随着全球无线用户数量的激增,无线技术也在持续实现演进发展。移动数据使用量的新近增长、层出不穷的新应用以及互通互连的生活方式,都需要移动网络提供强大的支持。对无线宽带服务不断增长的需求促使 3GPP 定义可同时为运营商和终端用户带来诸多优势的 LTE 技术解决方案,,如不仅能提高容量、降低网络复杂性、降低开发与运营成本,而且终还能显著提升用户体验。

  名为演进型 UMTS 陆地无线电广播接入网络 (E-UTRAN) 的 LTE 无线电广播接入网络支持基于共享分组通道的移动宽带服务。这种方案不仅能够提高频谱效率和区段容量,同时还能缩短用户层的时延。以演进型分组内核 (EPC) 著称的LTE 核心网络,采用平坦型纯 IP 架构演进支持 E-UTRAN。借助平坦型 IP 架构,运营商不但能够减少资本支出的网络组件数,同时还能缩短系统时延以支持应用,并演进支持无线电广播接入与核心网络。

  LTE 可支持灵活的通道带宽 (1.2-20 MHz) 以及频分双工 (FDD) 与时分双工 (TDD) ,以实现 LTE 系统的灵活部署。LTE 可为每一个 20 MHz 频谱提供 100Mbps 的下行和 50Mbps 的上行速率。通过采用多天线信号处理技术,LTE 能够提供甚至更高的数据传输速率——下行高达 326.4 Mbps。

  根据 Dell'Oro Group 调查显示,全球移动用户数有望从 2009 年的 48 亿增至 2014 年的 72 亿。这些用户将进一步推动对更高数据速率的需求,从而导致数据流量的激增。集频谱效率高、通道带宽灵活性高与资本节约更显著(因其采用平坦型纯 IP 架构)等数大优势于一身的 LTE 将推进运营商部署 LTE 网络。

  2009 年到 2010 年间,对 LTE 的大规模试用与部署在全球范围内广泛展开。有 25 家顶级运营商承诺部署 LTE 系统,LTE 将呈现迅猛增长态势。北美地区的主要运营商将在 2010年 - 2011 年期间开始 LTE E-UTRAN NodeB (eNodeB) 的部署,但是 LTE 的市场增长将在 2012 年迎来新的转折点,到时候欧洲和中国的运营商也将开始部署 LTE。根据 Dell'O Group 的预测,到 2014 年年底,这一增长将使全球范围内的 LTE 用户数量突破 1 亿大关。

  2.

  图 1 展示了包含名为 eNodeBs 基站的 E-UTRAN 架构。eNodeBs 可提供针对用户设备(UE,移动)的用户层与控制层协议终端 (Uu) ,以及针对核心网络的传输终端 (Iu)。

  eNodeBs 不仅可通过 X2 接口相互连接,而且也可通过 S1 接口连接至核心网络 EPC,更确切地说还可通过 S1-MME 与移动管理实体 (MME) 连接,以及通过 S1-U 接口与服务网关 (S-GW) 连接。

  LTE 协议架构

  eNodeB 协议结构包含两个主要层:无线电广播网络层与传输网络层。在无线电广播网络层可以实现无线电广播接口功能,而在传输网络层则可实现标准的传输功能(例如以太网)。可在如下三个协议层中实施无线电广播接口:物理层(L1,PHY);数据链路层 (L2);以及网络层 (L3),以向 UE 提供用户层与控制层协议终端(Uu)。传输接口可提供针对核心网络的隧道协议终端 (Iu)。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次