处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大旗下友尚集团推出多品牌 LED照明解决方案

大联大旗下友尚集团推出多品牌 LED照明解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-09-03

2013年9月3日,致力于亚太区市场的电子元器件分销商--- 大联大 集团宣布,其旗下友尚集团推出多品牌 LED 照明产品解决方案,其中包括Philips-Lumileds、Samsung LED、AOT、Magnachip、Lumenmax、TI、Fairchild、ST、ON Semi等。

在照明市场中,由于LED 较传统照明具有体积小、寿命长、耗电量小、驱动电压低、色彩纯度高等特性,因此不论在手机、交通、汽车以及户外大型广告牌等都有广泛的应用。大联大旗下友尚集团顺应发展,推出旗下多品牌代理产品线,期望能为广大客户提供更多样内容,满足设计者的需求,为“绿色世界”做出自己的贡献。

对于LED 球泡灯 的解决方案,大致可区分为光源部份与电源部分。

光源部份



在大联大旗下友尚集团代理的产品线中,光源部分包括Philips-Lumileds、Samsung LED、AOT、Magnachip、Lumenmax 等品牌可提供。

用于球泡灯的产品规格有3030(1W)、5630(0.5W)、5630(0.2W)、3022(0.2W)等封装的LED。其中较为经典的方案有可以用于 T8 灯管上的三星LED 5630、LED 2323、LED 3623以及AOT室内照明产品。

电源部分

在大联大旗下友尚集团代理的产品线中,电源部分大体分为电源IC和分立器件两个部分。在电源IC部分包括 TI、ST、ON Semi、Magnachip 等品牌。

在 LED照明 系统中应用的电源IC包括TI的LM3448 / LM3445 / TPS92310、Fairchild 的 FSEZ13X7 / FL7730 / FAN6961、ST的 HVLED805 / HVLED815以及ON Semi的 NCL30000 / LV5026 / NCL3001(High Power LED)等。

比较经典的解决方案还包括基于Magnachip 9000产品应用于4寸筒灯10W方案、基于ON Semi NCL30082 用于 LED 照明的电源方案以及Fairchild 调光8W FL7730MY_F116控制板等等。

在分立器件部分,则代理Lite ON的Bridge(桥接器)– HD06 / HD10以及Schottky(肖特基) – SB1100-TR等产品线。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次