处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

第四届“时代民芯”杯电子设计大赛在京启动

第四届“时代民芯”杯电子设计大赛在京启动
来源:EEWORLD 时间:2013-09-02

北京,2013年8月29日——国内的IC设计公司和方案提供商北京时代民芯科技有限公司(以下简称“时代民芯”)在京启动了第四届电子设计大赛,同期举办了第三届电子设计大赛的颁奖庆典。来自工业和信息化部、北京市经信委、航天科技集团公司、航天时代电子技术股份有限公司、中国半导体行业协会、国际半导体设备材料产业协会、中国卫星导航定位协会、中国电子仪器行业协会的领导和专家出席了此次庆典并致辞,中国科学院院士、北斗卫星导航工程总设计师孙家栋出席了会议。

“时代民芯”杯电子设计大赛 围绕“跃动中国芯”这一主题,紧扣当今社会电子产业的领域和发展方向,全方位展示“创新、应用”。大赛采取开放性命题原则,留给参赛者极大的设计空间。目的是为了培养更多具有创新能力、协作精神和工程实践素质能力的专业人才,鼓励电子工程设计人员和大学生强化开发和应用能力,提高创新积极性,加强实践。大赛非常注重参赛作品的原创性与特色,不仅对参赛者提供平台、技术支持,还提供资金支持,同时也聘请了业界和高校的专家参与评奖,并设立了各级奖项作为鼓励。

第三届电子设计大赛以“位置中国”为主题,以自主研制的北斗/GPS双模兼容拇指型接收机(MXTOS2-200)模块为核心展开,反响强烈,共有240支队伍报名,报名人数276人,收到参赛方案122个,参赛作品54组。终,经过专家评审,共评出一等奖1名,二等奖2名,三等奖5名,创意奖1名。获得一等奖的作品为拇指型接收机模块在四旋翼组合导航中的应用,由北斗卫星导航工程总设计师孙家栋院士为一等奖获得者颁奖。

颁奖典礼过后,随即举行了第四届电子设计大赛启动仪式。大赛主题为“模数中国”,以高速高精度 模数转换 器(ADC)、数模转换器(DAC)系列产品为核心展开。本次大赛所使用的高速高精度ADC/DAC系列产品,可实现快速、精确、稳定的数模信号间转换。该系列转换器产品均采用CMOS工艺制造,具有小体积,低功耗,高可靠等特点,可广泛应用在测试设备、工业控制、高速网络、通讯等领域,大赛鼓励高速高精度ADC/DAC的独创应用。参赛者可在五款转换器产品中任选其一,也可以使用多款产品。

时代民芯公司总经理赵元富博士认为,中国半导体产业正处于从“中国制造”到“中国创造”,从制造中心向创造中心转型的重要历史阶段。整个产业需要大量的具有创新精神和创新能力的工程师,他们是中国半导体行业转型的源动力。时代民芯公司作为中国半导体产业链中的一员,肩负着助力中国半导体行业转型,促进行业良性发展的责任。因此,时代民芯公司始终秉持着“用芯创造,精芯服务”的企业文化,以推动中国创新型人才为己任,力求为中国半导体行业的发展贡献一份微薄的力量。时代民芯公司会一如既往地为有志于电子信息技术的工程师提供更适合自身发展的平台,为中国电子行业培养更多优秀的新生力量,进而促进整个行业更好地发展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次