处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

家庭安防日显重要 移动通信或成应用爆发点

家庭安防日显重要 移动通信或成应用爆发点
来源:中国安防展览网 时间:2013-08-30
    在国家政策的大力扶持下,平安城市、平安社区等工程不断推进,全民安防理念已经形成,为家庭安防市场的快速扩展奠定了坚实的群众基础。鉴于在个人家庭安防中应用的重要性,移动视频通信在安防领域的应用或将成为行业应用的爆点。
  
  移动互联成为家庭安防新需求
  
  手机产业的竞争可以说将我们的移动通讯技术带上了一个新的高峰。自从诺基亚王朝覆灭以后,似乎到现在还没有哪个移动品牌能够重回诺基亚王朝时代所铸就的巅峰。而这也反映出了当前移动终端市场竞争的激烈。从智能家居到防盗报警,抑或是视频监控,如果不跟移动终端相呼应的话,似乎都显得跟不上潮流。
  
  对于家用的防盗设备来说,移动化也成为当前十分引人关注的一个看点。从当初我们提到的sim卡车辆定位,再到一些家用报警装置的电话报警。太多的功能已经绑定了手机,这也体现出了如今的兼用家用安防从简单的防与御逐渐走向主动防盗的一个趋势。而在这个趋势的演变中,手机成为了非常重要的一环。
  
  当然,对于目前的移动终端报警功能来说,虽说普及度已经不算太低。可是在使用上却总有着各种各样的磕绊。各种噱头的收费,各种不稳定的因素也在考验着用户的耐心。而在笔者看来,手机功能的相通早已成为家庭安防的主流趋势。而对于这些收费的行为,虽然今天会多少让我们产生"别扭"的感觉。但随着家庭安防的深入以及功能的开展,这类的费用恐怕早晚都会寿终正寝。
  
  移动视频通信迎发展良机
  
  伴随着改革开放的步伐,中国经济水平出现持续稳定增长的局面,由于社会财富的增多,人们的安全意识逐步增强,对于家庭监控的需求倍增,一时间家庭安防市场呈现出火爆局面。在家庭安防应用中,用户在工作之余或出门在外时,随时能够查看家中的实时影像,对于安防灵活度要求较高,依托于3G网络的移动视频通信自然成为。
  
  对于传统的监控而言,无论是地理覆盖还是在用户群的覆盖上,范围都有限。在地理覆盖上更多的是本地监控,在用户覆盖方面主要局限于政府、公安、交通、电力、石油、银行等特殊部门及行业。而移动视频通信是把当前为流行的智能手机与视频通信进行紧密结合,实现了真正意义上得“随时随地”,很好的迎合了家庭安防的全天候需求。
  
  基于3G网络的灵活性,用户可通过手机或移动终端实现查看远程实时动态画面的功能,在应对突发事件的应用中,人们可通过移动终端及时了解现场情况,并且快速正确的做出响应,为家庭提供了更简单、更及时的监控解决方案。在日常生活应用中,当窃贼趁家中无人进行偷窃时,自动信号能及时传至小区监控中心,同时通过移动短消息、邮件或者电话的方式进行告知,应用起来十分便利。长期以来,由于技术的限制,家庭安防的需求虽高,但是市场开发有限。如今,移动视频通信应用迅速流行将成为市场扩张的有力推手。
  
  除了技术上的灵活优势,投入成本的降低也是移动视频通信的无可比拟的优势。近年来,在专业厂商以及运营商共同努力下,3G资费不断下调,加之千元智能手机的火热,移动视频通信的投入成本越来越亲民。从飞速增长的房价,再到“豆你玩、蒜你狠、姜你军”,面对物价飞涨的今天,节衣缩食、精打细算成为普通大众的生活代名词。投入成本不断降低的移动视频通信正好迎合了这一市场诉求,为普及应用打下了坚实的基础。
  
  业内专家分析认为,个人家庭应用以普通大众为基础,其所蕴藏的市场潜力是无法估量的。虽然在国外这一市场已经初具规模,但在国内市场仍处于萌芽状态,是尚待开发的沃土。鉴于广阔的市场“钱景”,传统的视频通信厂商、安防厂商以及运营商均已经涉身其中,在积极推动市场发展的同事,也使得市场竞争日趋白热化。三类厂商各具优势,究竟谁主沉浮,尚需时间的证明。
  
  结语
  
  家庭市场的看点之一在于其更加人性化、合理化的控制,使人们的生活更加舒适、有效。对于这样的工作需求,手机无疑是这类检测活动的终端。毕竟无论是从使用便利性,还是传输便利性,抑或是设备的智能效果来说,都有其他设备难以比拟的优势。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次