处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Dialog与台积电携手开发行动产品电源管理芯片应用的BCD技术

Dialog与台积电携手开发行动产品电源管理芯片应用的BCD技术
来源:芯片交易网 时间:2012-04-11
 

专精于高度整合电源管理解决方案的德商Dialog半导体公司与台积电近日共同宣布:携手开发下一世代的BCD(Bipolar–CMOS -DMOS,双极–互补金属氧化半导体–双重扩散金属氧化半导体)技术,提供行动产品更高效能的电源管理芯片。

此项BCD技术能够有效整合先进逻辑、模拟、高电压以及场效型晶体管(FET type transistor),而Dialog公司将应用此技术生产电源管理整合度更高、尺寸更小的单一芯片,以符合智能手机、平板电脑、超薄笔记本电脑等行动产品的需求;同时,0.13微米BCD技术可透过降低导通电阻Rds(on)大幅提升电源管理芯片的效能,提供客户更具节能优势的集成电路设计。


Dialog公司总执行长Jalal Bagherli博士表示:“藉由与台积电密切的合作,我们去年芯片出货量增加61%,而且当整个模拟产业往12吋晶圆生产的方向发展时,双方在BCD技术上持续保持合作,加速开发下一世代电源管理芯片,以奠定的地位。”


台积电全球业务暨营销资深副总经理陈俊圣表示:“Dialog公司拥有先进的电源管理技术,能够延长行动产品的电池寿命,提供消费者绝佳的使用经验。与Dialog如此优异的公司合作,台积电将持续提供客户先进的技术平台,我们非常荣幸能够支持Dialog公司使用0.13微米技术续创佳绩。”


配合台积电0.13微米BCD技术的各种硅IP已完成开发与验证,可应用于Dialog公司下一世代的电源管理芯片,提供行动产品业界的电源管理功能,批产品可望于今年年底前推出。藉由双方长久以来的合作,Dialog公司提供优异的低耗电技术,满足客户对电源管理效能的需求,达成产品迅速上市的目标。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22002次
2 1N4001 0.19MB 17870次
3 DAC1220E 0.95MB 15867次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15824次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14006次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11683次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9281次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9069次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8983次