处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

CEVA授权展讯使用其DSP处理器设计LTE基带芯片

CEVA授权展讯使用其DSP处理器设计LTE基带芯片
来源:电子工程专辑 时间:2012-04-11

的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣布,中国的拥有先进2G、3G和4G无线通信技术的无晶圆厂半导体供应商展讯通信公司(Spreadtrum Communications, Inc.)已经获得CEVA-XC DSP处理器授权,用于其LTE基带处理器设计。这一协议扩大了两家公司的长期战略合作伙伴关系,使双方合作涵盖广泛的2G、3G及目前的4G无线通信标准。

TD-LTE是全球的移动运营商中国移动继部署中国自主3G标准TD-SCDMA之后,正在部署的第四代 (4G) 无线标准。展讯通信是TD-SCDMA和GSM市场的主要基带芯片供应商。

展讯通信总裁兼首席执行官李力游博士称:“CEVA-XC DSP具有高性能、可扩展性和低功耗等综合特性,这是我们决定在多模LTE产品方面与CEVA合作的基础。CEVA的技术及其开发工具和工程技术支持在LTE部署方面发挥着重要的作用。”

CEVA首席执行官Gideon Wertheizer称:“我们很高兴扩展与展讯通信在新兴的TD-LTE市场的合作伙伴关系。展讯通信的世界一流的无线通信技术与我们业界的CEVA-XC DSP相结合,将推动展讯在2G和3G市场获得巨大成功,并成为中国4G市场的企业。”

CEVA-XC是高性能、可扩展、低功耗通信DSP内核,专门设计用于克服开发高性能多模解决方案时所遇到的严苛的功耗、上市时间和成本约束问题。它支持多种无线接口,适合多模蜂窝基带、连通性、数字广播和智能电网等不同应用。

CEVA业界的DSP内核助力全球众多的无线半导体产品,在2G/3G/4G解决方案中实现卓越的功耗、性能和成本效益。迄今为止,CEVA已经赢得超过35个蜂窝基带设计,其中包括15个以上的LTE设计,广泛用于手机、移动宽带和无线基础设施应用。CEVA DSP助力的蜂窝基带处理器的出货量总计已经超过20亿个。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22002次
2 1N4001 0.19MB 17870次
3 DAC1220E 0.95MB 15868次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15824次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14007次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11684次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9282次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9069次
9 DS1337U+ 0.28MB 9065次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8983次