处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

我爱方案秀:利尔达ZigBee智能灯控方案

我爱方案秀:利尔达ZigBee智能灯控方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-26

【导读】本期“我爱方案秀”栏目推荐的这款ZigBee智能灯控方案来自利尔达科技,该方案可通过ZigBee网络标准控制不同品牌的照明产品,并能与电脑、智能手机和平板电脑连接,经过网关去遥控各类灯光设备,对灯光的开关和光暗进行远程控制定制灯光的开关时间。

声明:本文为《我爱方案网》原创,未经同意,谢绝转载!
相关阅读:
我爱方案秀:低功耗蓝牙4.0 LED灯控方案
我爱方案秀:基于ZigBee Light Link协议的LED灯控方案
我爱方案秀:引领通用化标准的智能LED照明系统


ZLL智能灯控方案概况:

利尔达ZigBee Light-Link 智能灯控方案通过ZigBee网络标准控制不同品牌的照明产品,并能与电脑、智能手机和平板电脑连接,经过网关去遥控各类灯光设备。整个方案采用灯源+利尔达zigbee透传模块,非常简单,能够大大缩短开发时间,加快产品上市。


利尔达ZigBee透传模块 特性

1.发射功率大 20dBm(100mW),传输距离远
2.成本优势
3.采用成熟芯片,TI相关协议栈更新比较快,工作稳定、抗干扰能力强
4.产品尺寸小,支持2.0mm邮票孔贴片和2.0mm直插
5.灵活的串口转ZigBee的数据透传功能
6.人性化的上位机配置软件
7.多种天线选择:SMA天线、IPXE天线、导线天线三种选择

ZLL智能灯控方案原理


ZLL 方案网络结构


WiFi – ZigBee 网关

ZigBee网关通过控制Wifi模块,实现ZigBee转Wifi功能,从而可以实现智能手机、平板电脑以及远程服务器控制ZigBee网络。


ZLL智能灯控方案基本功能

1、定时开关和亮度调控

该方案可对灯光的开关和光暗进行远程控制,定制灯光的开关时间
2、颜色和色彩饱和度控制

•通过RGB的光源组合可设置各种颜色
•配合白灯,可调色彩的饱和度

3、控制不同的LED产品

可控制多样化的灯光终端,无论是LED灯泡、LED灯带、电池装饰灯还是老式的照明灯泡,统统可以控制。

4、支持手机/平板 APP
5、多路分组控制和场景记录功能


ZigBee智能灯光控制端


利尔达 ZLL DEMO

ZigBee智能灯控 App


声明:本文为《我爱方案网》原创,未经同意,谢绝转载!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次