处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

研究人员找到方法让石墨烯晶体管变得实用

研究人员找到方法让石墨烯晶体管变得实用
来源:中国电子网 时间:2013-08-22

不同于传统的半导体晶体管,石墨烯不能关闭,它的能隙太小。没有开和关的状态意味着石墨烯不太适合用作晶体管。实用电路需要在室温下有1 eV级别的能隙,而石墨烯在好的情况下也只有几百meV的能隙。今天快的石墨烯晶体管时钟频率能达到427 GHz,但它就像明天不存在那样浪费能量。现在,加州大学Riverside分析的Guanxiong Liu和同事提出了完全不同的方法解决能隙问题,不是让石墨烯成为另一种硅,而是依靠名叫负阻(negative resistance)的现象创造出类似晶体管的行为。

论文发表在预印本网站上。负阻是一种电流增加电压下降的反常现象,石墨烯在某些情况下能表现出负阻现象。研究人员借助石墨烯负阻,把电压下降作为一种开关执行逻辑。他们的研究显示,石墨烯晶体管性能高出硅晶体管几个数量级,能以超过400 GHz的速度操作。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次