处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

宇龙酷派全新安卓智能手机采用Marvell Mobile ARMADA移动四核单芯片解决方案

宇龙酷派全新安卓智能手机采用Marvell Mobile ARMADA移动四核单芯片解决方案
来源:21ic 时间:2013-08-21

21ic讯 美满电子科技(Marvell)今日宣布,的手机制造商宇龙酷派发布全新TD- SCDMA以及WCDMA制式的安卓智能手机,惠及中国移动和中国联通十亿多用户,这些手机均采用了Marvell® ARMADA® 移动统一四核单芯片解决方案。全新的宇龙酷派智能手机包含5.5英寸全高清中高端明星产品酷派炫影SII 8750,经济实惠的5英寸高清的酷派炫影S+以及4.5英寸普及型智能手机酷派7269,基于Marvell ARMADA移动统一3G及LTE平台,内置 ARMADA Mobile PXA1088四核单芯片解决方案,均可提供高性价比与高性能的计算能力,以及业界的图形处理能力和游戏功能。

Marvell公司总裁及联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“非常高兴看到宇龙酷派发布多款智能手机,惠及中国移动和中国联通广大用户。我相信,Marvell在创新以及技术上的是高性能和经济实惠智能手机的基础,无论是‘旗舰机’还是‘主流机’,都能为十亿多中国用户带来具有优异的体验能。宇龙酷派智能手机的成功发布验证了Marvell行业的四核PXA1088统一平台解决方案在全球大众市场包括中国市场的广泛应用。随着PXA1088 3G全球范围的成功应用到的PXA1088LTE,我们的全球客户将会从这个统一的平台中获益,实现便捷的、无缝迁移、以及快速上市。对于宇龙酷派以及Marvell团队间的成功协作,我感到非常骄傲,也感谢他们为广大消费者的创新解决方案所作出的贡献。”

高集成度、高能效的PXA1088片上系统(SoC)结合采用了已验证的3G手机调制解调器的四核ARM Cortex-A7应用处理器,支持增强型高速分组接入技术(HSPA+)、时分双工增强高速分组接入(TD-HSPA+)以及增强型数据速率GSM演进技术(EDGE),同时配备有Marvell尖端Avastar® 88W8787双波段无线解决方案,及Marvell L1000 GPS混合定位处理器。

宇龙酷派副总裁苏进表示:“作为的设备制造商,宇龙酷派的智能手机不仅能满足消费者对卓越性能和应用的诉求,并且为我们的用户提供便利的全球移动性。Marvell在技术解决方案上的持续不断的贡献,促进中国与国际的无缝相连,成为我们智能手机的出色合作伙伴。我们非常重视Marvell的合作和专业精神,期望在未来的项目上携手共进。”

宇龙酷派新款智能手机的性能包括:

炫影SII 8750:

· TD-SCDMA

· 屏幕:5.5英寸全高清(FHD)1920*1080

· OGS全贴合技术

· 存储:16GB ROM + 1GB RAM

· 电池:2500 mAh

· 相机:8MP AF + 2MP

· 系统:Android 4.2

酷派炫影S+:

· TD-SCDMA

· 屏幕:5.0英寸高清(HD) IPS,1280*720

· OGS全贴合技术

· 存储:4GB ROM + 1GB RAM

· 电池:2000 mAh

· 相机:5MP AF + 0.3MP

· 系统:Android 4.2

酷派7269

· WCDMA

· 屏幕:4.5英寸,854x480

· 存储:4G ROM + 512M RAM

· 电池:1700 mAh

· 相机:5 megapixel

· 系统:Android 4.2

· 21Mbps高速下行分组接入(HSDPA); 5.76Mbps高速上行分组接入(HSUPA)

· 双卡双待(WCDMA+GSM)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次