处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ARM谈手机“核战争”:多核排列组合是方案

ARM谈手机“核战争”:多核排列组合是方案
来源:驱动之家 时间:2013-08-20

 随着智能手机芯片出现了八核产品,业界“核战争”愈演愈烈,这场战争恰恰就发生在ARM阵营之中。据CNET报道,今天在ARM媒体沟通会上,ARM全球业务拓展执行副总裁Antonio Viana提出,多核排列组合是当下实现高性能的解决方案。

Antonio Viana指出,实现高效能的方式,就是采用多核的排列组合,而且多核的组合在未来可以切入不同市场领域,在不同市场,不同的解决方案需求下,合作伙伴可以选择不同的方式。

但是,ARM大中华区总裁吴雄昂也强调,不一定八核就是手机处理器的方式,在智能手机领域,不同厂商采用了不同的组合方式,但未必八核就是秀的,而终的选择权掌握在消费者手中。

不过,ARM显然并不在意高通与三星、NVIDIA之间的竞争,Antonio Viana笑称,“我更在乎的是Intel x86架构的手机在市场上有多少。”

而面对Intel这样的竞争对手,ARM认为,在移动通信市场,Intel是一定会有收获的,因为这个市场还在快速成长,而Intel在芯片行业从研发到生产线的整合模式,在Antonio Viana看来,算不上是创新方式,所以过去Intel并没有在移动市场有太多斩获。

数字显示,在2007年的时候,全球的联网终端出货量有4亿,大部分都采用了x86架构;而到2012年,联网终端的数字已经达到16亿,其中只有25%的终端基于x86平台,在其余的市场份额中,ARM架构又占据了绝大部分。预计到2017年,全球联网终端将达到40亿出货量,这个市场显示出了巨大潜力,ARM及其合作伙伴对这一市场极具信心。

进入到2013年后,ARM的关注点在移动计算、服务器、网络以及图形处理上。无疑,移动计算是ARM的重中之重。

“从以往的经验来看,技术的次数能够快速的转化到新的领域,比如移动计算发展到了平板电脑上,所以,移动计算将是ARM持续关注的领域,随着技术的愈发成熟,移动计算将会快速渗透到其他领域,其他生态系统中去。”

ARM欣喜的看到,由Marvell生产的基于ARM架构的服务器已经被百度部署,基于ARM v8架构的服务器也将于明年问世,ARM寄希望于在数据中心市场有更多收获。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14180次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9426次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9202次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9119次