处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

我爱方案秀:低功耗蓝牙4.0 LED灯控方案

我爱方案秀:低功耗蓝牙4.0 LED灯控方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-19

【导读】今天“我爱方案秀”栏目为大家推荐的这款低功耗蓝牙4.0 LED灯控方案时基于TI CC2540芯片开发设计,应用低功耗蓝牙技术,让手机或其他移动终端(支持蓝牙4.0技术)取代各类遥控器和开光的新型应用方案。欢迎感兴趣的网友参与讨论和提问。

相关阅读: 基于ZigBee Light Link协议的LED灯控方案

蓝牙4.0 LED灯控方案设计背景

随着LED市场的成熟及发展,LED除了用来取代传统照明系统外,亦可配合不同的技术,做出不同的应用。

在LED照明应用领域,无线技术开始逐渐被整合到整体解决方案中,配合智能家居的概念。目前市场上主流的无线传输标准有Wifi、Zigbee和蓝牙,其中wifi的功耗大且设备要求高,而Zigbee开发难度大且成本高;因此对于普通的家庭照明控制来讲,低功耗蓝牙4.0一方面突破了功耗的瓶颈,另一方面广泛推广于Ipone、三星、HTC等智能手机中,更加具有技术和成本两方面的优势。

蓝牙4.0 LED灯控 方案优势

1、超低功耗,低碳环保;

LED灯泡核心部分内置蓝牙4.0模块,遵循的蓝牙4.0低功耗标准,省电效益是传统蓝牙技术的10倍以上,待机损耗极低。LED灯电量消耗统计功能,随时掌握用电情况,节能环保;

2、自动智能,随心掌控;

一经设定,LED灯光颜色自动变换;LED灯定时器定时开关功能,24小时循环开关。


蓝牙4.0 LED灯控 方案功能说明(注:以下APP界面仅供参考)

一、RGB三色灯控与单色灯控两种模式控制

1、RGB三色灯控模式

A.三色灯可以通过色饼或图片取色进行控制LED颜色。



B.三色灯可以通过音乐控制LED自动变色。自动变色支持(FLASHSTROBEFADESMOOTH)四种模式设定。可以通过搜索手机中的音乐建立播放列表,并按播放列表播放音乐。


C.三色灯自定义变色列表功能(20组,可以记录到单个LED灯中,作为定时开灯后自动循环变化颜色列表)。

2、单色灯控模式

(1)、单色灯可以通过滑动进度条与预设值控制亮度。
(2)、单色灯可以通过音乐控制LED自动明暗变化。


二、LED灯编组控制功能

可以对指定的多个LED灯进行编组。分组后可以对已编组后的LED灯,按编组进行控制与设定,并可对已经编组的灯,按编组顺序实现类似跑马灯的控制效果。

三、定时器定时开关功能

制定24小时循环开关模式,比如定时开(17:00),定时关(22:00),则每天定时自动开、关(单色灯按设定亮度亮、三色灯按设定颜色与设定模式自动循环变化)。


四、LED灯电量消耗统计功能

对每个LED灯效耗的电量进行统计(平均功率暂不考虑由于亮度调节与LED变色所引进的与实际功率的误差,工作时间每次累加精确到分钟)。


未来开发新功能

1、手机独占绑定模式,防止丢失控制权;
2、多灯多段控制;
3、照明系统场景模式设置;
4、用户习惯存储;
5、声控,语音控制;

总结

专家预测,智能照明有望成为未来智能家居市场的主力军,信驰达蓝牙4.0 LED灯控方案,是在智能照明领域的一次成功探索。应用此方案,只需一部智能手机就可随手掌握家居照明,体验蓝牙无线灯控的趣味。此外,享受浪漫的烛光晚餐,开一场疯狂的家庭舞会......所有的这些都能实现。无线灯控时代下,LED智能照明与家居创意完美结果,带来的将是极富趣味性与想象力的家居生活。

声明:《我爱方案网》原创文章,未经同意,谢绝转载!


3、“一”对“多”双向控制,简单便捷;


一部智能手机可同时与多组灯泡进行配对,多部智能手机也能控制一组灯泡。此外,一部智能手机,可以进行多项控制,如灯泡的开关、明暗度和颜色等。

4、“声”、“色”结合,科学趣味;

通过选择音乐控制LED灯自动颜色及明暗变化,不一样的“声”、“色结合,非一般的趣味体验;



蓝牙4.0 LED灯控 方案设计简介

信驰达蓝牙4.0 LED灯控方案,基于TI(美国德州仪器)低功耗蓝牙4.0芯片CC2540开发,利用四路可编程PWM(120Hz)输出实现调光应用,让支持蓝牙4.0技术的智能手机或其他移动终端取代各类开光、遥控器对LED灯进行控制。


应用此方案进行操作时,只需保持灯光通电,打开对应的手机LED灯光控制软件,就能马上建立连接,智能控制多个LED灯光的开光、颜色,设定灯泡的开光时间和亮度、色温,统计LED灯电量消耗等,在感受家居灯控的方便快捷的同时,更能享受蓝牙4.0技术在LED灯控应用上的智能与乐趣。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14180次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9426次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9119次