处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Atmel maXTouch S控制器应用于三星 Galaxy S4 Mini

Atmel maXTouch S控制器应用于三星 Galaxy S4 Mini
来源:中国电子网 时间:2013-08-15

爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布三星已经选择爱特梅尔的maXTouch® mXT336S器件,助力其新近发布的Galaxy S4 Mini 智能手机之触摸屏。

三星Galaxy S4 Mini智能手机使用1.7GHz双核处理器,并且运行于Android 4.2.2操作系统,采用4.3英寸高清晰度超级AMOLED显示屏和使用爱特梅尔maXTouch解决方案助力的触摸屏。mXT336S控制器通过功能丰富的解决方案,提供终极人机触摸界面,实现了更薄的手写笔和更厚的手套支持、更高的触摸精度和较少的无意触摸,以及更低的功耗,从而达到更长的电池寿命、更明亮的显示屏和更快的响应速度。

爱特梅尔公司触摸产品营销总监Binay Bajaj表示:“爱特梅尔继续提供采用maXTouch技术的世界级触摸解决方案,用于各种各样的移动应用。我们广受欢迎的maXTouch mXT336S控制器可让三星智能手机实现出色的触摸性能、更薄的时尚设计、更高的防潮能力、更短的触摸迟滞,以及手写笔和表面手势支持。我们期待继续与三星公司合作。”

三星 Galaxy S4 Mini智能手机的主要功能包括:

- 4.3英寸HD Super AMOLED

- 3G 和3G dual-SIM ,以及4G LTE型款

- 8兆像素后置摄像头和录像

- 1.9兆像素前置摄像头

- 1.7GHz双核处理器

- 1,900 mAh电池

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16005次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DS1337U+ 0.28MB 9220次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9219次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次