处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

针对移动电话的闪光灯LED驱动器的设计原理及特性

针对移动电话的闪光灯LED驱动器的设计原理及特性
来源:电子工程专辑 时间:2011-08-17
[摘要] LED已经成为移动电话中电影照明和相机闪光灯的标准解决方案。对于更高画质和更高分辨率的需求,要求更亮的闪光灯LED解决方案。所面临的挑战是如何通过实现效率的解决方案来从电池中挤压出的光通量。这样一来,从电池吸收大电流的运行,要求具备许多省电运行特性以及一种稳健的系统设计。本文将介绍一种系统层闪光灯LED驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。

高效的相机闪光灯LED驱动

高分辨率相机在低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照相。客户要求提供一种闪光灯解决方案作为手机的标准功能。安装闪光灯的移动电话已经成为一种有吸引力的卖点。这种特性需要高光通量,从而给高效LED驱动器系统设计带来了挑战。

系统设计

移动电话中闪光灯LED的高正向电压和电流以及给定的电池电压,让升压转换器成为的解决方案。驱动大电流时,基于电感的升压转换器呈现出令人满意的效率。LED必须为电流驱动,因为正向电压不仅仅随温度而变化,而且也有其自身的差异。正向电压的这种变化源自于其生产过程,其变化范围为±20%,请参见图1。

图1:闪光灯LED VF/IF

将闪光灯LED与一个电流检测电阻串联,然后通过一个升压转换器来驱动,这是一种简单的方法。图1描述了这种方法。

图2:使用外部电流检测电阻的简单LED驱动方法

对升压调节器的输出电压进行控制,以匹配通过外部电阻检测的设定LED电流。不幸的是,这样做会让设计人员背离要从电池提供的有限电能中挤压出光通量的目标。外部电流检测电阻带有高功耗,其大小受到控制,目的是在低电流状态下也可以提供可用的裕量电压,从而为持续的电影照明提供驱动。另一方面,如果电流增加,则电流检测电阻的压降升高,带来大量的功耗。另外,具有理想功耗额定值的高精度电阻较昂贵,且会增加解决方案的体积,从而每条LED通道都要求一个电阻。

因此,更好的解决方案是一个集成在LED驱动器中的有源电流阱或者电流源,如图3所示。我们可使用一种压降和由此产生的功耗都得到降低的方法对内部电流检测电阻进行调节,具体调节情况取决于LED电流的大小。如果为低LED电流,则压降可以维持足够的高以获得精确的检测信号。

图3:使用自适应电流阱和检测的改进型LED驱动方案

电流阱不仅仅检测LED电流,通过动态调节电阻,其还可以对LED电流进行调节。所产生的电流阱压降作为动态调节升压转换器输出电压所需的信息,旨在任何电流电平下都能够将功耗控制在一个可接收的低限度。

 

图4:有源电流检测与电阻式电流检测比较

图4显示了使用一个1Ω电阻检测电流和使用一个调节至400mv压降的有源电流检测方法之间的比较情况。受益于低功耗,有源电流检测方法明显有助于更高的系统效率。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次