处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

太阳能光伏发电系统解决方案

太阳能光伏发电系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-09

【导读】太阳能光伏发电系统解决方案中,通过太阳能电池方阵发出直流电,到汇流监控箱的直流输出后汇流至直流配电柜,接入逆变器柜,然后经过交流低压配电柜及变压器升压系统后,组成完整的太阳能光伏发电系统,以实现电网的离网或并网运行。


系统性能特点:

智能化光伏汇流箱

1.满足室外安装,防护等级可达IP65

2.可接入6~24路的光伏阵列,配1000V直流熔丝

3.正负极具备防雷保护的光伏专用防雷器

4.带电流和电压的检测功能并有RS485通讯口

5.电压监测、故障报警、熔断器熔断报警,光伏阵列故障精确定位及进行远程诊断,并通过RS485通讯接口将数据上传


交直流配电柜

直流配电柜提供直流输入输出接口,将汇流箱输入的直流电源接入逆变器柜,或直接供给其他直流负载,交流配电柜提供逆变器柜并网接口,还用来实现电网升压。

逆变器柜

主要用来将直流电源转化为交流电源的设备,包含逆变桥、逻辑控制、滤波、直流和交流侧保护单元组成。

箱式变电站

包含有低压配电单元,变压器单元和高压配电单元,以实现跟上级电网的并网或离网供电。

智能化监控系统



该智能监控系统具有高可靠性系统网络结构,支持网络冗余、设备冗余、服务器冗余等多种多重冗余方式;面向对象的设计思想及模块化的系统功能,系统功能可灵活组态;高效的大型实时/历史数据库;人机界面友好、支持多种语言在线切换;良好的开放性、易于和其他系统通讯。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次