处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Android专利:图形解锁快捷进入相应应用

Android专利:图形解锁快捷进入相应应用
来源:中国电子网 时间:2013-08-07

 Android系统实际能够实现将常用应用放在锁屏界面上,这样就可非常直截了当地进入到这些常用应用中。不过如果你为手机设置了图形解锁,那么快速启动应用的功能也就不可用了。但谷歌的专利却显示,即便用户设置了图形解锁,一样能够实现应用从锁屏界面的快捷启动。

 


 

这项专利是谷歌近期申请通过的,其中描述的内容提及可让Android用户为特定的应用设置一个独立的解锁图案,达到快速启动相应应用的目的。比如说,如果用户开启了图形解锁的功能,那么此时用户将可设置多个图形解锁方案,每个解锁方案都对应一个应用。

而且用户可设置在图形解锁后一个节点显示该图形解锁方案所对应的应用,以便用户记忆。可能很多人会对这种解锁方式的安全性感到担忧,目前无法确定谷歌的这种方案在单独应用的锁定上是否存有限制,但起码为很多喜欢设置图形解锁的用户提供了快捷从锁屏界面访问应用的方法。

不过许多企业在申请专利时只是作为储备,所以未来这项功能究竟能否应用于新版本的Android系统也还是未知数。但这种方法确实比较直接和简单,或许可以在未来的版本中见到。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9433次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次