处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

R&S展示无线通讯网路测试方案

R&S展示无线通讯网路测试方案
来源:21ic 时间:2013-08-07

罗德史瓦兹(Rohde &Schwarz)提供完整测试解决方案,包括 无线通讯 网路的规画、安装、优化和操作。为确保手机应用程式(APP)在智慧型手机上能平稳地运作,必须提供理想的网路覆盖率,方能获得的用户体验,因此必须针对无线网路及设备进行全面测试。

罗德史瓦兹执行副总裁暨量测事业部的主管Roland Steffen表示,结合子公司SwissQual及ipoque的解决方案,R&S提供无线通讯网路运作中的每一时期所需的测试解决方案,不仅为客户带来效率,并帮助网路营运商在要求严苛的商业环境下,可依据用户的需求调整其财务目标。

在阿姆斯特丹(Amsterdam)举办的LTE World Summit 2013,R&S及其子公司SwissQual及ipoque展示网路生命周期每一个阶段所需的测试解决方案,首先为R&S射频及通讯协定测试系统,协助网路营运商选择正确的基础架构、用户装置、和局端设备,以确保这些设备都可以符合无线通讯(Wireless)标准。

接着,网路营运商透过R&S测试解决方案有效率地进行无线网路建构、有效地优化无线网路的环境,以提供良好的用户体验,R&S手持式量测仪器可使用于基地台安装与干扰讯号捕捉(Interference Hunting);经由SwissQual所提供的基准比较(Benchmarking)解决方案,则可以比较所有基地台的量测数据,以提供完整的无线网路效能。

后,透过ipoque深度封包检测(DPI)解决方案,可深入了解用户使用行动装置的习惯,分析手机应用程式和行动通讯服务所产生的数据流量,营运商可以掌握行动网路使用数据流量,进行行动网路的流量优化,并获得利润。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22215次
2 1N4001 0.19MB 18128次
3 DAC1220E 0.95MB 16450次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15995次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14187次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11860次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9432次
8 DS1337U+ 0.28MB 9210次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9208次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9125次