处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED显示屏颜色分类和性能及应用解析方案

LED显示屏颜色分类和性能及应用解析方案
来源:华强电子网 时间:2012-03-28

简单列举LED显示屏基本常识

led是light emitting diode 发光二极管的英文缩写,简称LED 。LED显示屏( LED panEL )是通过一定的控制方式,用于显示文字、文本、图形、图像、动画、行情等各种信息以及电视、录像信号并由 LED 器件阵列组成的显示屏幕。作为新一代的显示媒体,已广泛应用在展览中心、交易中心、拍卖中心、金融中心、信息中心、证券、电信、税务、供电、海关、法院、消防、车站、机场、码头、人才市场等有营业大厅的公共场合。

1、显示颜色

LED显示屏按显示颜色分为单基色LED显示屏(含伪彩色LED显示屏),双基色LED显示屏和全彩色(三基色) LED 显示屏。按灰度级又可分为16、32 、64、128 、256 级灰度LED显示屏等。

单色屏一般由红色发光材料构成。

双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。

三基色屏分为全彩色(full color), 由红色,黄绿色( 波长570nm) ,蓝色构成;真彩色(nature color), 由红色,纯绿色( 波长525nm), 蓝色构成。

2、使用环境

LED显示屏按使用环境分为室内LED显示屏、半室外LED显示屏、室外LED显示屏

户内屏面积一般从不到1平米到十几平米, 点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。

半户外屏介于户外及户内两者之间, 具有较高的发光亮度, 可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,一般在屋檐下或橱窗内。

3、显示性能

LED显示屏按显示性能分为文本LED显示屏、图文LED显示屏,计算机视频LED显示屏,电视视频LED显示屏和行情LED显示屏等。行情LED显示屏一般包括证券、利率、期货等用途的LED 显示屏。

4、基本发光点

非行情类LED显示屏中,室内LED显示屏按采用的LED单点直径可分为Φ3.0mm( 62500点/m2) 、Φ3.7mm(44100 点/m 2) 、Φ4.8mm( 27800 点/m2) 、Φ5mm( 17200 点 /m 2) 、Φ8mm(10000点 /m 2) 等显示屏;

室外LED显示屏按采用的象素直径可分为Φ8mm(10000 点/m 2) 、Φ12mm(3906点 /m 2) 、Φ16mm(2500 点/m2) 、 Φ26mm( 1024 点/m2) 等LED显示屏。行情类LED显示屏中按采用的数码管尺寸可分2.0cm(0.8inch) 、2.5cm(1.0inch) 、3.0cm(1.2inch) 、4.6cmm(1.8inch) 、5.8cm(2.3inch) 、7.6cm(3inch) 等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次