处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

运算更给力!看MTK如何打造真八核解决方案

运算更给力!看MTK如何打造真八核解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-06

【导读】近日,联发科发布了八核移动处理器MT6592,它采用平行多核处理技术,大幅改善现有应用程序体验,相比市场上现有的八核解决方案一次只能运行一半CPU 核心,MT6592能实现八颗核心同时运作。 请看本文 详细了解MTK八核解决方案特色及技术优势。

更多阅读请下载:
联发科技真八核( True Octa-Core)白皮书
大量需要多任务处理的多媒体应用已对于智能型手机的规格及运算效能带来极大的挑战,要满足高效能运算同又不牺牲电池续航力,这只能透过优化的多核心处理器技术来实现。这也意味着多核处理能力正在快速成为行动手持装置系统整合芯片不可或缺的一部分。

联发科技创新的真八核解决方案整合了现今市场上先进的图形和处理器技术,这些技术经过精心优化,实现了高效能与功耗完美平衡的多核心解决方案。


与市场上现有的八核解决方案一次只能运行一半CPU 核心不同(图1),联发科技真八核技术可让八颗核心同时运作(图2)。联发科技先进的多核心架构不仅性能强大,同时也非常灵活,可根据手机上的应用需求智能得协调派工,在低功耗和高效能模式之间无缝隙快速切换。实现这一点的关键在于联发科技擅长于系统整合及优化,配置多核架構及软件支持系统,确保每个处理器核心独立灵活地运转。


4、实现异构多任务技术


在big.LITTLE 的三种软件模式中,联发科技选择了异构多任务技術(Heterogeneous Multi-Processing),与CPU迁移(CPU)和核心集群迁移(Cluster Migration)不同,异构多任务技術可使每个核心在被需要时才被使用,从而达到的效能。

然而,采用这种灵活的模式并非是联发科技的优势。事实上,SoC在效能上的优劣取决于系统整合与优化的程度。联发科技独步开发出先进排程算法,优化大小核架构的工作负载运算,对每个核心的运算量可执行智能调节,让高效能的大核(Cortex A15) 以及节能的小核 (Cortex A7)可相互动态协调电源及热能的消耗,且在需要高效能运转时大小四核全开,达到真正「异构多任务技术」模式。

相比之下,市场现有的八核SoC,采用了一种较次级的big.LITTLE软件模式,进而导致处理器效能表现并不理想。

作为多核世代的芯片领导厂商,让全世界消费者享受行动终端整体效能,是联发科技一直以来的使命。随着MT8135的问世,将把「智慧」的高效能多任务处理体验带入主流市场,真正实现智慧终端的普及化。

更多阅读请下载:
联发科技真八核( True Octa-Core)白皮书




MTK八核解决方案特色:

1、平行多核处理技术



联发科技真八核解决方案可基于每个应用和每个任务,智能得为其分配所需要的处理器资源与能力。这种架构明显不同于其他多核甚至八核解决方案的负载处理系统,因为它们通常会对要求太高CPU资源的任务有所限制,从而导致过长的响应时间或当机。

使用联发科技真八核解决方案,消费者可同时进行大量网页下载、行动游戏、高质量影片播放或其他严苛的多任务处理类型,而毋须忍受响应延迟或大量消耗电力的困扰。


2、大幅改善现有应用程序体验


先进的网页浏览功能 :联发科技真八核解决方案具有为每个独立的浏览器标签页分配CPU核芯的独一无二的功能,从而确保更快更稳定的网页浏览体验和避免用户遭遇死机或页面加载时间缓慢的问题。

更流畅的用户界面
:通过将用户的输入动作分派给不同核芯的能力和流畅的3D渲染效果,无论是应用层面还是运行系统层面的用户界面在功能和外表上都有了很大程度地增强。

超级游戏体验 :联发科技真八核SoC采用了先进的多线程编程技术,通过将不同的程序分配到不同的核芯上,带来了增强的视频帧率处理能力和超低延迟游戏体验。

高效视频播放 :在解码模式下,联发科技真八核在解码HEVC (H.265) FHD视频时消耗的电量比市场上现有四核解决方案低18%。在播放模式下,联发科技真八核可为用户带来20%的帧频提升。

3、优化的大、小核架构

多核系统单芯片 (SoC)设计可无缝实现严苛的多任务处理,让移动终端用户受益非凡。为了克服高功耗和发热所带来的问题,联发科技采用了一种先进的程序算法,动态协调电源及热能的消耗,程度发挥了ARM big.LITTLE架构的性能和功耗优势。这种技术不仅可确保应用软件同时调用big.LITTLE所有的处理器,还可同时使用两个CPU核心集群,实现真正的异质多任务处理运算,将运算效能发挥至极致的同时,也能维持低功耗的水平。

ARM big.LITTLE处理技术致力于解决多核系统的能耗和发热问题,将架构中功能强大的集群(big)用于处理特殊任务,功能稍弱的集群(LITTLE)用于执行日常功能。联发科技是业界率先导入big.LITTLE打造行动SoC的厂商之一,但与竞争者不同,联发科技在系统优化上下足工夫,提出优化的大、小核架构。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22044次
2 1N4001 0.19MB 17908次
3 DAC1220E 0.95MB 15908次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15865次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14048次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11723次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9303次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9089次
9 DS1337U+ 0.28MB 9073次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8992次