处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

理财周刊/ 抢赚智能手机新应用商机

理财周刊/ 抢赚智能手机新应用商机
来源:理财周刊 时间:2013-08-06
    智慧型手机是近四年成长为强劲的产品,随着年销售规模逐渐攀高,导入创新功能成为吸引消费者买单的不二法门。智慧型手机将由过去通讯、资讯的串联,更进一步到金流载具及物联网,新功能势必加深手机在日常生活中的重要性。
智慧型手机是近四年来成长快速的市场,据研调机构集邦科技资料显示,2010年至今,年复合成长率高达四八%,尤其今(2013)年智慧型手机出货占比更是越过50%,全年出货数量首度超越功能型手机,两大产品线出货比重消长,促使相关供应链进入淘汰赛,逼得原功能型手机供应链纷纷转型,抢进智慧型手机市场。
集邦预估今年智慧型手机出货量成长至9.17亿支,较去年成长30%另外,让业者感到振奋的是,智慧型手机出货比重,经过六年的努力,终于超越功能型手机,市占率达51.6%;集邦分析,主要因为新兴市场广泛推出中低阶智慧型手机,其中,大陆市场与当地品牌厂功不可没。
本期《理财周刊》将回顾智慧型手机演变至今,所激励、带动出的关键产业以及带给使用者创新体验。鉴往才能知来,有了历史经验后,再点出未来智慧型手机将具备的新应用功能,并带给消费者全新的便捷生活。
资通讯串流演进到金流
智慧型手机由过去着重于通讯使用,演进到资讯处理与下载,由通讯到资讯是智慧型手机的步,随着传输数据大幅增加,带动频宽需求提升,进而刺激砷化镓磊晶片、功率放大器(PA)、软板与硬板的使用量均随之增加,其后,照相功能与萤幕显示清晰度成为厂商强调的基本功能。
智慧型手机由先触控科技所展开的强调人机使用介面创新体验,再到提供更高的视觉感官体验,强调摄像与高画质,透过智慧型手机个人可与外界即时串联;在政府导引下,智慧型手机更将成为重要金流串接载具,透过搭载的NFC(近场通讯)功能,智慧型手机将摇身一变成为电子钱包。
NFC应用的兴起,将促使智慧型手机成为生活上密不可分的日用品,并且再刺激智慧型手机一波成长动能。
除了NFC外,MEMS(微机电)大量导入智慧型手机,透过陀螺仪装置,可有效达成电源管理,提升效能,另外,压力感测器更可测出施压力度,或许有天智慧型手机将成为救命工具!
iPhone压对宝  电容式触控胜出
另一项导入智慧型手机的创新科技则是无线充电,随着无线充电逐渐成为手机标准配备,其他领域也对导入该技术充满兴趣,例如家电产品乃至电动车,均可望成为无线充电技术下一波导入领域,而智慧型手机更可能成为使用者与其他物品联系的重要媒介,透过联网技术,运用手机达成远端控制。
虽然早前的PDA(个人商务助理)如黑莓机,称得上是广义的智慧型手机,但若以时间点来划分,2007年苹果(Apple)代iPhone上市,提供消费端创新体验,成功打响智慧型手机由过去的商务应用,更广泛推移至商务与娱乐用途的整合,创新应用成功地替智慧型手机赋予更高的价值。
因此,iPhone的诞生是智慧型手机的分野,同时也让缠斗已久的电阻式与电容式,两大触控技术分出优胜劣败。与iPhone同时期推出的HTC ELF(阿福机)是电阻式触控技术的代表,而iPhone则为电容式触控推销员。
当年度红的两款机种分别为iPhone与阿福机,但iPhone销售续航力与市场讨论度远远优于阿福机,而iPhone让使用者感到创新之处包含,没有按键并甩开触控笔的电容式触控萤幕,加上整合性强大的高娱乐功能。
市场将iPhone媲美为掌上型电脑,尤其完全不需键盘的操作模式,较早前的PDA更胜一筹,而iPhone的出现也让PDA逐渐走入历史。
当年投资市场热门标的即是触控族群,义隆(2458)、元太(8069)、凌巨(8105)、群创(3481)产品均与触控相关,虽然苹果触控面板供应商F-TPK(3673)尚未回台挂牌,但市场转而寻找相关概念股,如出货给大陆白牌手机的义隆。
另外,当年阿福机也吸引不少消费者买单,面板供应商为群创(3481),其电阻式触控模组则由介面(3584)出货,但当时尚未挂牌。
技术持续推进 镜头模组获利扬
苹果iPhone销售力道延续至2009年,带动供应链中的镜头模组厂大立光(3008)业绩稳定成长,成为当年唯二能顺利摆脱金融风暴的业绩绩优生,另一家获利成长的为台郡(6269),主要因公司把握成长机会积极扩产供应,抓紧出货增长浪潮。
苹果与宏达电(2498)经过两年多的耕耘,逐渐将智慧型手机这块饼作大,并顺势挑战诺基亚(Nokia)的龙头地位,加上大环境走出金融海啸,景气转佳,更刺激智慧型手机销售需求。
此外,宏达电的机海战术带动供应链中的软硬板、机壳、镜头,同步向前大跃进。 宏达电领航气势延续至2011年,可惜的是,HTC品牌魅力未能成功建立,随着市场预估公司隔年销量势必反转下滑,股价于年中出现1300元的天价后反转直下,供应链中,只剩机壳族群可成(2474)、位速(3508)强势表现。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次