处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

金雅拓和KORE通过云服务平台为全球连通性和M2M应用提供支持

金雅拓和KORE通过云服务平台为全球连通性和M2M应用提供支持
来源:21ic 时间:2013-08-02

21ic讯 金雅拓公司和为机器对机器(M2M)解决方案提供无线连通性的厂商KORE Telematics联手推出采用Cinterion®解决方案的全球M2M应用使能服务。基于云的软件即服务(SaaS)平台能将来自设备和元件传感器的实时数据转化为可操作的情报,从而帮助提升运营效率,优化成本,获取更佳的商业成果。

KORE与多家全球一级移动运营商合作,为经济实惠的M2M解决方案优化“网络后一英里”,提供可加快M2M技术部署的专业服务。凭借金雅拓与设备无关的云平台,现在KORE客户拥有了一个灵活的可扩展解决方案,可实现企业运营部门的移动化,管理不断增长的M2M应用范围,包括追踪和跟踪、报警和安全系统,以及资产管理。

例如,在管理气候敏感型产品(包括药品和食品)的冷链物流方面,金雅拓解决方案可以接收来自嵌入在运输容器、卡车拖车和仓库等整个供应链的传感器的不同数据。然后,一个基于云的强大Java应用将这些数据转换为可以描述热度、湿度、撞击、振动或倾斜情况的标准化内容。再与距离目的地的路程等背景信息相结合,并无缝整合到后台系统内。物流经理可以随时通过笔记本电脑、台式机或智能手机查看货物的状态和位置,还能在达到临界阈值时通过电邮或短信获取实时通知。这使得主管和调度人员可以立即作出反应并进行相应的调整,以保护货物,提升利润。

KORE总裁兼首席运营官Alex Brisbourne表示:“凭借更强大的云平台和金雅拓在提供安全的全球管理服务方面的专长,我们的客户得以享用到为任何行业管理M2M应用的同类解决方案。这一易于使用的平台可确保我们的客户在现在和未来都拥有全面的灵活性,同时让较小的客户也能从M2M技术中受益。”

金雅拓M2M副总裁Benoît Jouffrey表示:“我们致力于推动实现‘物联网’不断发展的可能性。我们的应用快速部署能力与KORE的PRISMPro连通性管理系统相结合,为企业和工业客户提供一种开展业务和转化数据的更简单方式。将KORE和我们的云平台整合在一起能加快无线服务提供商等企业的高级M2M服务范围的增长。”

金雅拓的M2M Cinterion范围包括设备、软件和服务平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次