处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

STUSB芯片方案,实现电脑关机下为手机充电

STUSB芯片方案,实现电脑关机下为手机充电
来源:我爱方案网 时间:2013-08-02

【导读】智能手机和媒体播放器通常可连接个人电脑以交换数据,用户也选用个人电脑USB端口给移动产品充电。但是在电脑关机的时候你的移动产品没办法充电,这也是一个问题。现在ST推出的USB芯片可以实现在电脑关机模式下为手机充电,是不是省电也环保呢?

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)优化其的个人电脑USB芯片的先进功能,大幅降低移动设备充电对环境的影响。

智能手机和媒体播放器通常可连接个人电脑以交换数据,用户也选用个人电脑USB端口给移动产品充电。事实上,国际电子技术委员会(IEC,International Electrotechnical Commission)通用手机充电器标准 倡导移动设备厂商采用符合USB接口标准的USB充电技术。IEC称该标准有助于减少每年51,000吨的多余充电器产量,从而降低移动产业每年1360万吨 的温室气体排放量。

意法半导体的新产品STCC5011和STCC5021在节能减排(CO2)方面取得新的进展,即使在已经关闭了计算机电源的情况下,用户仍可使用USB接口给移动设备充电。 新产品(charger emulator,充电器仿真器)采用业内独一无二的连接检测(attach-detection)功能,该功能为意法半导体的专利技术,能够在个人电脑关闭电源时检测个人电脑是否连接了移动设备,如发现移动设备,即能自动启动个人电脑的电源,给所连接的USB设备充电。该芯片还能监测充电电流,当充电完成时将自动关闭电源,使能效化。市场上其它充电仿真器需要在个人电脑运行或睡眠的状态时才能充电,因此耗电量比个人电脑在关闭电源模式时高很多。

使用STCC5011或STCC5021在个人电脑关机模式下充电,可以提高USB充电能效,让终端用户充电更加方便。此外,当USB端口启动和等待连接设备充电时,意法半导体的芯片耗电量仅为其它充电仿真器的1/16,这不仅让个人电脑提供方便的USB充电功能,同时可降低对能耗或个人电脑电池使用寿命的影响。这两款芯片都可避免个人电脑电池过度放电,使移动用户在安全充电的同时仍可为个人电脑保持低电量,以延长电池使用寿命。

STCC5011的充电限流为1A,适用于苹果iPod和iPhone。STCC5021的充电限流为2A,适用于iPad以及iPod和iPhone。两款芯片都符合USB充电标准BC1.2、USB2.0、USB3.0和中国电信标准YD/T 1591-2009。中国电信标准强制使用USB充电器,以降低电子垃圾、保护环境。这两款芯片还支持专有充电器,例如,BlackBerry充电模式以及Apple分流模式(用于1A和2A充电,如前文所述)。

STC5011/5021的主要特性:

●引脚可选充电器仿真器标准

●拥有1000MHz带宽并与USB2.0兼容的USB数据开关

●低电阻(60mΩ)集成功率开关

●内置安全保护机制

●在专用充电端口 (DCP,Dedicated Charging Port)和充电下游端口) (CDP,Charging Downstream Port模式下的充电指示输出

个人电脑先进配置和功率接口(ACPI,Advanced Configuration & Power Interface)模式:

●在ACPI S3模式(睡眠模式)下支持远程唤醒

●在ACPI G2模式下 (关机/软关机或S5) 可支持设备连接检测功能

STCC5011和STCC5021现已量产,采用VFQFPN 16引脚3 x 3 x 0.8mm封装

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次