处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星Exynos 5410智能手机解决方案

三星Exynos 5410智能手机解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-08-01

【导读】相信大家对于三星Galaxy手机并不陌生,一款Galaxy S4内嵌了三星自主开发的Exynos 5410 Cortex-A15处理器,已经销售了超过1千万台,它的特色是搭载了三星 28nm HKMG制程的 Exynos 5410「Octa」双四核心 SoC,兼顾效能与功耗表现。

2013福创中国论坛《无线技术和智能手机设计工作坊》 点击报名


三星GALAXY S4 搭载 1300 万画素后置相机,与 200 万画素前置镜头。透过「双镜头拍摄 Dual Shot」功能,可以同时利用前置与后置相机进行拍照;也就是说,你可以将你所看到的景物(后置相机),与你自己的影像(前置镜头),同时拍照于同一个画 面中,让你独自旅行时,再也不用担心找不到旁人帮忙摄影而苦恼。

三星 GALAXY S4 除了拥有 2GB RAM,的特色是搭载了三星 28nm HKMG制程的 Exynos 5410「Octa」双四核心 SoC,采用「big.LITTLE」大小核架构,以四颗 1.6GHz Cortex A15 架构 CPU、搭配 Cortex A7 架构的 1.2GHz 四核心 CPU,以兼顾效能与功耗表现。此外,三星 Exynos 5410「Octa」双四核心 SoC 亦配备 PowerVR SGX544MP3, 533MHz GPU 亦拥有良好的图形处理能力,根据technews网站引述手机硬件测试软件安兔兔公布了Android智能型手机的效能测试排名,在Android 强性能手机排行榜上,三星Galaxy S4登顶。


【方案特色】

三星高效低能耗Exynos5处理器特点:

- Worldwide 颗ARM Cortex – A15 八核心处理器速度可达2.0GHz
- 采用28nm HKMG制程,功耗较45nm制程节省30%
- 与Cortex-A9四核相比效能提升两倍以上
- 支持双通道LPDDR3/DDR3频宽可达12.8GB/s
- 支持eDP/MIPI接口LCD屏幕,分辨率可达WQXGA (2560x1600)
- 内嵌规格3D GPUs的3D绘图能力
- 内含1080p 60fps 多种多媒体格式的编译码器
- 内建Camera ISP 支援1千3百万像素30fps录像
- USB3.0,eMMC4.5,HDMI 1.4高速界面

【系统方块图】


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22219次
2 1N4001 0.19MB 18132次
3 DAC1220E 0.95MB 16456次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15998次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14190次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11864次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9438次
8 DS1337U+ 0.28MB 9214次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9213次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9128次