处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

OPWILL测试方案助力中国移动网络快速发展 (1)

OPWILL测试方案助力中国移动网络快速发展 (1)
来源:21ic 时间:2013-08-01

中国移动 通信网络 现状

随着移动互联网,IMS,LTE等业务的蓬勃发展,大量视频和数据IP业务的不断涌现,使得中国移动基于SDH/MSTP的 城域传送网 面临巨大挑战。传统的SDH/MSTP城域传送网主要承载以小颗粒TDM业务为主的2G基站和少量集团客户业务,具有缺乏集团客户和家庭业务,城域数据网规模较小等缺点。

业务IP化和大颗粒化,导致城域网将由主要承载现有E1/STM-1(2M/155M速率)TDM业务逐渐转向承载FE/GE(10M/100M/1000M速率)IP业务。城域网技术需要由现有“以TDM电路交换为内核”向“以IP分组交换为内核”演进。

3G和全业务竞争,导致城域网不仅承载2G/3G语音和数据业务,还需承载集团客户和家庭业务。城域网需要扩大规模并考虑多业务统一承载。对于基站和高价值集团客户等高价值业务和普通集团客户以及家庭宽带等低价值业务,需要合理选择组网技术。增强对于大规模数据业务的控制和管理。

TD-SCDMA以及LTE空口精确时钟和时间同步需求,导致城域网需要提供更高精度的同步信号传送能力。改造现有MSTP/SDH网络成本较高,所以新建分组化城域网应考虑1588v2等同步功能。

中国移动通信基于2009年的网络现状以及未来2G/3G/4G 长期共存、3G建设和IP化改造、3G网络向LTE演进等多种需求下选择了PTN分组传送网和OTN光传送承载网的建设。因为PTN 技术融合了传输网的可靠性与数据网的灵活性,在拥有全面电信级特性和强大管理能力的同时,又继承了良好的可扩展性,并具备高效的统计复用能力,能适应高价值分组业务的承载要求。

目前,PTN已广泛应用于中国移动的3G基站数据业务无线回传,结合中国移动原有SDH/MSTP传送网,使得中国移动接入层网络将长期如下图状况:TDM业务数量减少,PTN规模应用,MSTP与PTN局部混合组网。


中国移动通信网络现状的测试技术要求

中国移动通信网络的传统SDH/MSTP网络的维护、故障检测以及PTN和OTN网络的安装、开通、运营和管理维护提出全新和全面的网络测试维护需求。根据这些网络状况,中国移动需要多业务承载的QoS保障技术,电信级的OAM操作管理维护功能和完善的保护机制,IEEE1588v2精密时钟同步协议,OTN光承载和IPv6的演进,以及光纤网络的大规模建设。

首先,PTN强大的PWE3技术能够封装TDM,ATM以及Ethernet等多种业务,而且PTN拥有流量分类、流量监控,优先级标记、流量整形,拥塞控制和队列调度的QoS机制。QoS(Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制,是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。QoS的关键指标主要包括:吞吐量、时延、时延变化(包括抖动和漂移)和丢包。根据应用和服务类型,在服务水平协议(SLA)中,规定了承诺信息速率CIR、超额信息速率EIR、突发信息流BIR等概念,承诺的信息速率CIR是必须给予保证的,对于超额信息EIR以及突发信息BIR会有所限制。

其次,PTN的OAM功能能够提供对业务分层次的全方面的监控和管理,凭借强大的OAM,PTN可以提供快速便捷的网络故障定位和排除,可维护性强大。同时PTN提供了完善的保护模式:线性、环网、双环双节点、SD信号劣化保护,具备50ms电信级保护倒换能力。PTN网络的OAM功能包括PTN网络内的OAM机制、PTN网络业务层OAM机制以及接入链路层的OAM机制等。PTN网络内的OAM分为告警相关的OAM、性能相关的OAM和其他OAM三大类。其中,主动OAM是指周期性连续实施的OAM操作,主动上报故障和误码性能的检测结果。按需OAM指人工发起的有限次数的OAM操作,通常用于故障的诊断和定位。OAM功能主要用于对监控PTN设备的运行状态,检测PTN设备各项性能指标,一旦PTN设备或者PTN网络链路发送故障,通过OAM查询相应报文可以快速对故障进行定位。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次