处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Google Play应用下载量超过iOS App Store

Google Play应用下载量超过iOS App Store
来源:腾讯科技 时间:2013-08-01
据应用市场研究公司App Annie统计数据表明, Google Play 已经在 应用下载 量上面超过了iOS App Store,但在应用收入方面,App Store仍然比Google Play高出130%。现在,Google Play的应用下载量已经超过了iOS App Store,而且Google Play取得这一成绩的速度比人们在一年前预测的速度要快得多。

推动Google Play应用下载量快速增长的其中一项原因是季度日本和韩国的Android应用下载量大幅增长,第二季度印度和俄罗斯的Android应用下载量也快速增长,终将Google Play推到了iOS App Store的前面。
现在,俄罗斯和巴西已经跻身Google Play应用下载量的前5个国家之列,这也预示着Android平台在这些国家的发展前景非常广阔。

虽然iOS App Store在应用收入方面仍然比Google Play高出130%,但与两年前相比,两者的差距已经缩减了不少;两年前,iOS App Store的应用收入比Google Play高出400%以上。

从目前的趋势来看,Google Play在应用收入上超过App Store是迟早的事。关键是廉价Android智能手机已经开始席卷中国、印度、俄罗斯和巴西等市场,而这些国家正是全球智能手机行业重要的成长引擎。

目前还不清楚苹果即将发布的廉价版iPhone的价格能够低至何种程度。苹果也许想保持智能手机硬件的利润率,但是应用市场的领导权也特别重要,因为它关系到苹果能否吸引到好的应用开发者人才从而确保整个iOS生态系统的长期成功。

在Google Play决然拿下拉丁美洲、印度和中国市场之前,苹果显然需要与它展开一场激烈的竞争。














热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9285次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次