处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

首份印刷电子设计指南由IPC与JPCA联合发布

首份印刷电子设计指南由IPC与JPCA联合发布
来源:EEWORLD 时间:2013-08-01

    2013年7月30日,美国伊利诺伊州班诺克本—电子制造业首份印刷电子设计指南——《IPC/JPCA-2291印刷电子设计指南 》,由IPC-国际电子工业联接协会®和JPCA于7月30日联合发布。该指南提供了有关印刷电子的一致性、可制造性设计要求。IPC/JPCA-2291与《IPC/JPCA-4921 印刷电子基材要求》、《IPC/JPCA-4591 印刷电子功能材料要求》,一起为不断涌现的印刷电子应用构建了坚实的基础。

    尽管在基板上印刷导体的理念并不新颖,但是印刷电子的低制造成本优势,使新的市场和技术不断萌发出来,更不要说通过各种各样的基材能实现任意形状产品的优点了。另外,印刷电子采用加法工艺,工序少,制造更简单;这会大幅度降低在减法工艺中因腐蚀工序对环境造成的污染,也会减少合规时间。

    对印刷电子技术的研究尚处在初级阶段,该设计指南是对当前印刷电子领域内企业实践的总结。IPC技术转让总监Marc Carter说:“当前,印刷电子技术的发展日新月异,标准也应及时反应业界的实践。在IPC/JPCA-2291出版后,我们会立刻启动对此指南的修订工作。作为行业标准的,IPC将携手JPCA邀请更多的企业加入到该设计指南的开发工作中。在此,我希望有更多的印刷电子专业人士加入到我们这个国际性标准开发工作组队伍中来。”

    IPC正在开发的印刷电子方面的标准,还有《IPC/JPCA-6901 印刷电子组件的性能要求》以及未命名的印刷电子工艺指南。同时,IPC也正在开发印刷电子技术路线图,以帮助业界识别行业需求和优势。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次