处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

晶门科技推液晶显示屏驱动器SSD2080M解决方案

晶门科技推液晶显示屏驱动器SSD2080M解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-31

【导读】晶门科技宣布推出液晶显示屏驱动器SSD2080M,能支持高画质金属氧化物(Metal Oxide)面板技术,是高画质智慧型手机应用的理想解决方案。采用SSD2080M不单在生产面板时相对LTPS或AMOLED使用较少的光罩,从而有效降低生产成本,解析度可提升至高达350ppi,并具备超越其他解决方案的竞争特点。

晶门科技宣布推出液晶显示屏驱动器SSD2080M,能支持高画质金属氧化物(Metal Oxide)面板技术,是高画质智慧型手机应用的理想解决方案。近年智慧型手机市场增长迅速,随着显示尺寸增加及图像质量和清晰度提升,现时市场上大多数的HD720(720×1,280)解决方案都使用非晶矽(a-Si)、主动式矩阵有机发光二极体(AMOLED)或低温多晶矽(LTPS)技术。然而,a-Si技术因功耗相对较高,应用于可携式智慧型手机产品并不理想,而AMOLED和LTPS解决方案则受制于成本相对较高。

SSD2080M是支持高画质Metal Oxide面板的理想解决方案。采用SSD2080M不单在生产面板时相对LTPS或AMOLED使用较少的光罩,从而有效降低生产成本,解析度可提升至高达350ppi,并具备超越其他解决方案的竞争特点。

SSD2080M以「跳帧」技术降低功耗,金属氧化物面板独特的双稳态功能,便于以低频率操作但仍能保持显示的质量。SSD2080M透过跳帧技术,可将金属氧化物面板功耗大大降低,a-Si面板于普通应用操作的平均帧频为60Hz。SSD2080M配备先进的跳帧功能可令金属氧化物面板的平均帧频降低至1Hz而不影响其 显示品质;若驱动平均帧频为30Hz的面板,平均显示功耗已可降低25%。 这用于金属氧化物面板的跳帧功能对于高功耗的高阶智慧型手机极为重要。此外,SSD2080M有一个小振幅接口(MIPI-DSI),可高速传输大量数据和支持低功耗操作。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次