处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI推出支持Android 4.3的SensorTag应用

TI推出支持Android 4.3的SensorTag应用
来源: 时间:2013-07-31

  日前,德州仪器(TI)继发布Bluetooth Smart Ready的Android 4.3“Jelly Bean”本地支持后,又宣布推出支持Android的Bluetooth Smart SensorTag应用。该款应用通过以下网站免费提供:www.ti.com.cn/sensortag-app-android-cn,可为应用开发人员清除起步门槛障碍,帮助他们充分利用数以百万计即将配备 Bluetooth Smart Ready 的Android 智能手机及平板电脑的优势。有了Android与iOS支持,TI可通过基于CC2541的SensorTag加速和简化Bluetooth Smart“应用配件”的开发。该应用在单个电路板上提供 6个常用传感器,支持快速评估演示。

  该款传感器套件深受行业认可,因为它无需软硬件专业技术,便可在几分钟内让示例Bluetooth Smart应用在智能手机或平板电脑上运行。Android及iOS开发人员与设备制造商现已开始使用SensorTag推动蓝牙(Bluetooth)智能应用配件市场开发。开发人员可使用“#SensorTag”在TI wiki页面与Twitter上共享其支持SensorTag功能的蓝牙智能应用。

  蓝牙技术联盟首席市场营销官Suke Jawanda表示:“在Android 4.3中新增蓝牙智能支持是一个巨大的市场发展机遇,有助于推动蓝牙智能应用配件在所有操作系统的推广。开发人员可通过TI SensorTag与蓝牙技术联盟的Bluetooth Developer Portal等计划,抢先一步通过Android 4.3满足消费者对Bluetooth Smart应用及应用配件的更多需求。”

  该SensorTag 6个包括TI TMP006非接触式IR温度传感器在内的传感器,可为生活带来不计其数的应用。可实现的应用难以尽述,其中包括健康保健、教育工具、玩具、遥控以及移动电话配件等,所有这一切都可通过智能手机、平板电脑或笔记本电脑控制。TI免专利费BLE-Stack软件能够与SensorTag配套使用,并可提供无线下载特性,使用终端设备固件更新便捷维护兼容性。此外,基于CC2541的SensorTag套件也是TI CC2564蓝牙双模式解决方案以及WiLink整合连接解决方案的有力补充。

  TI蓝牙低能耗产品系列的构建可充分满足行业对蓝牙智能连接不断增长的需求,可为多个支持Bluetooth Smart Ready的操作系统提供支持。

  供货情况

  点击TI官网相关页面,下载Android 4.3的免费SensorTag应用。该SensorTag套件(CC2541DK-SENSOR)现已开始提供,可通过TI eStore以及授权分销商进行订购。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22219次
2 1N4001 0.19MB 18132次
3 DAC1220E 0.95MB 16456次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15999次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14190次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11864次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9438次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9214次
9 DS1337U+ 0.28MB 9214次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9128次