处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Cadence全新SpeedBridge Adapter实现对PCIe 3.0设计的确认和验证

Cadence全新SpeedBridge Adapter实现对PCIe 3.0设计的确认和验证
来源:EEWORLD 时间:2013-07-31

亮点

• Cadence SpeedBridge Adapter for PCIe 3.0可实现快速仿真部署和高效的驱动程序和应用程序级测试

• 真实世界工作条件下的系统仿真能力允许在早期进行软硬件协同验证

全球电子设计创新企业Cadence设计系统公司(NASDAQ:CDNS)今天宣布推出全新用于PCIe 3.0的SpeedBridge® Adapter。它为设计师们提供了一个重要的工具,来验证和确认他们的PCI Express (PCIe) 设计。这一全新适配器在搭配Cadence® Palladium® Verification Computing Platform一起使用时,能很容易建立并快速调试基于PCIe的设计;它向后兼容基于PCIe 2.0、1.1和1.0a的设计。用于PCIe 3.0的SpeedBridge Adapter通过在运行生产级软件驱动程序和操作系统的硅片前环境中提供与真实世界流量的高速交互,缩短了上市时间并降低了系统风险。

SpeedBridge Adapter设计用于硅片前RTL、及基于PCIe的ASIC和系统级芯片(SoCs)的集成,并允许在真实世界工作条件下进行系统仿真。该适配器通过实际ASIC或SoC软件与硬件、驱动程序和应用程序开发对经过仿真的PCIe 3.0设计进行验证,并可搭配现有软件及软件测试程序或分析程序一起运行。

“设计师们面临挑战,需要越来越多地在控制日益增强的设计复杂性和日益缩短的上市时间窗口之间取得平衡,”Cadence公司负责系统和软件实现集团硬件系统验证的公司副总裁Christopher Tice表示。“PCIe 3.0的复杂程度更高,例如更高的数据传输速率(8GT/S)、向后兼容性要求、和不同的均衡标准等。为防止代价高昂的重新设计和上市延误,设计师们必须在复杂的真实世界条件下、通过高保真全速接口执行完整的系统验证。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9286次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次