处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell业界的3G平台和无线解决方案装备三星Galaxy Tab 3 7.0平板电脑

Marvell业界的3G平台和无线解决方案装备三星Galaxy Tab 3 7.0平板电脑
来源:21ic 时间:2013-07-30

 21ic讯 美满电子科技(Marvell)今日宣布,三星Galaxy Tab3 7.0采用了Marvell® ARMADA® PXA986移动平台,这款平板电脑以极具竞争力的价格提供高性能的计算能力,拥有业界的图像处理能力及同类产品中可靠的连接性。3G版本和Wi-Fi版本的GALAXY Tab 3 7.0平板电脑均采用了PXA986芯片,该芯片支持高级多媒体功能,为全球的移动设备带来通用的连接性和低成本处理能力。目前,GALAXY Tab 3 7.0已在美国、欧洲和亚洲上市。

Marvell公司总裁及联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“很自豪看到三星 GALAXY Tab 3 7.0平板电脑在全球大众市场的成功发布,我相信,这对于‘美满互联的生活’的新时代具有重要的意义,这款高性价比的移动设备能为人们的生活、教育和通信带来更丰富的体验。非常感谢三星和Marvell世界各地的优秀的工程师团队,正是他们的辛勤工作、协作、创新和奉献精神推动着行业不断前行。”

作为Marvell统一3G移动系列产品的一员,ARMADA移动通信芯片PXA986是一款面向大众市场的单芯片解决方案,该芯片集成了高性能、低功耗的1.2GHz双核ARM Cortex-A9应用处理器与先进的手机调制解调器,拥有的多媒体和图形处理能力,满足消费者对于移动设备的需求。 PXA986还采用了先进的多模HSPA+调制解调器支持WCDMA和2G网络,支持21.1 Mbps下行数据速率和5.76 Mbps的上行数据速率,并支持DSDS等重要功能。Marvell推出的统一移动平台系列产品包括PXA986、PXA988和PXA1088,提供从双核到四核的引脚兼容的单芯片3G SoC解决方案,可轻松实现平滑迁移。

除了采用PXA986平台外,GALAXY Tab 3 7.0还采用了Marvell公司的无线连接技术(Wi-Fi +蓝牙)、射频收发器以及集成电源管理和音频编解码器解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22201次
2 1N4001 0.19MB 18114次
3 DAC1220E 0.95MB 16438次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次