处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何更好的改善LED散热技术解析方案

如何更好的改善LED散热技术解析方案
来源:华强电子网 时间:2012-03-22

LED产业随着厂商能力的不同,而有分成主打高技术水准、高毛利,以及一般技术水准、低毛利,还有两种方式兼顾等模式。而争议很大的LED散热技术,尽管很多做中低阶LED产品的厂商不在意,但相关技术的发展倒是日新月异,毫不停歇,以求打造出高毛利、高附加价值的应用来,但相关开发成本与难度,也是不少厂商为之却步,选择其它产品来做的原因之一。

而我们这次要介绍的是新式的LED散热技术IVC,也就是真空均温板架构。它的原理很简单,就是透 过抽取空气的方式,建立一个内部中空的金属物,接着利用特殊介质和同质材料的饱和蒸气物质,填满金属物的中空部分。

这样的架构很类似水冷、液体冷却的循环管线系统,只要高功率LED发光时,发光二极管产生的热量,将使得LED旁边的真空均温板金属内的液体状态物质产生汽化现象变成气体状态,带有热量的气体就会扩散到真空均温板连接另一边的气体室,而热量将在此区域透过其它散热材质释放出去,而冷却后的气体,又进一部因为温度而液化成液体状态物质,流回原先发热LED旁边的真空均温板里面。

只要这种汽化、液化的过程持续循环,LED光源的发热量就能够自动地带出去,达到减少LED光源亮度衰减(光衰)的问题,延长LED寿命,而厂商更进一步能够可充份发挥大功率LED更强的发光效率,达到更高亮度的每瓦流明数

由于真空均温板并不需要像是其它散热方式需要电源辅助才能用,它可说是完全被动状态下运转的一套散热系统,对于LED散热技术方面的发展很有帮助。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次