处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

成功运用DC-DC降压调节器

成功运用DC-DC降压调节器
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-08-15

智能手机、平板电脑、数码相机、导航系统、医疗设备和其它低功耗便携式设备常常包含多个采用不同半导体工艺制造的集成电路。这些设备通常需要多个独立的电源电压,各电源电压一般不同于电池或外部 AC/DC电源提供的电压。

图 1 显示了一个采用锂离子电池供电的典型低功耗系统。电池的可用输出范围是 3 V到 4.2V,而IC需要 0.8 V、1.8 V、 2.5 V和 2.8 V电压。为将电池电压降至较低的直流电压,一种简单的方法是运用低压差调节器(LDO)。不过,当VIN远高于 VOUT时,未输送到负载的功率会以热量形式损失,导致LDO 效率低下。一种常见的替代方案是采用开关转换器,它将能量交替存储在电感的磁场中,然后以不同的电压释放给负载。这种方案的损耗较低,是一种更好的选择,可实现高效率运行。本文介绍降压型转换器,它提供较低的输出电压。升压型转换器将另文介绍,它提供较高的输出电压。内置 FET作为开关的开关转换器称为开关调节器,需要外部FET的开关转换器则称为开关控制器。多数低功耗系统同时运用 LDO和开关转换器来实现成本和性能目标。

图 1. 典型低功耗便携式系统

降压调节器包括 2 个开关、2 个电容和 1 个电感,如图 2 所示。非交叠开关驱动机制确保任一时间只有一个开关导通,避免发生不良的电流“直通”现象。在第 1 阶段,开关B断开,开关A闭合。电感连接到VIN,因此电流从VIN流到负载。由于电感两端为正电压,因此电流增大。在第 2 阶段,开关A断开,开关B闭合。电感连接到地,因此电流从地流到负载。由于电感两端为负电压,因此电流减小,电感中存储的能量释放到负载中。

图 2. 降压转换器拓扑结构和工作波形

注意,开关调节器既可以连续工作,也可以断续工作。连续导通以连续导通模式(CCM)工作时,电感电流不会降至 0;以断续导通模式(DCM)工作时,电感电流可以降至 0。低功耗降压转换器很少在断续导通模式下工作。设计的,电流纹波(如图 2中的ΔI 所示)通常为标称负载电流的 20%到 50%。

在图 3 中,开关 A 和开关 B 分别利用 PFET 和 NFET 开关实现,构成一个同步降压调节器。“同步”一词表示将一个 FET 用作低端开关。用肖特基二极管代替低端开关的降压调节器称为“异步”(或非同步)型。处理低功率时,同步降压调节器更有效,因为 FET 的压降低于肖特基二极管。然而,当电感电流达到 0 时,如果底部 FET 未释放,同步转换器的轻载效率会降低,而且额外的控制电路会提高 IC 的复杂性和成本。

图 3. 降压调节器集成振荡器、PWM控制环路和开关 FET

目前的低功耗同步降压调节器以脉宽调制(PWM)为主要工作模式。PWM保持频率不变,通过改变脉冲宽度(tON)来调整输出电压。输送的平均功率与占空比D成正比,因此这是一种向负载提高功率的有效方式。

FET 开关由脉宽控制器控制,后者响应负载变化,利用控制环路中的电压或电流反馈来调节输出电压。低功耗降压转换器的工作频率范围一般是 1 MHz 到 6 MHz。开关频率较高时,所用的电感可以更小,但开关频率每增加一倍,效率就会降低大约 2%。

在轻载下,PWM 工作模式并不总是能够提高系统效率。以图形卡电源电路为例,视频内容改变时,驱动图形处理器的降压转换器的负载电流也会改变。连续 PWM 工作模式可以处理宽范围的负载电流,但在轻载下,调节器所需的功率会占去输送给负载的总功率的较大比例,导致系统效率迅速降低。针对便携应用,降压调节器集成了其它省电技术,如脉冲频率调制(PFM)、脉冲跳跃或这两者的结合等。

ADI公司将高效率轻载工作模式定义为“省电模式”(PSM)。进入省电模式时,PWM调节电平会产生偏移,导致输出电压上升,直至它达到比PWM调节电平高约 1.5%的电平,此时 PWM工作模式关闭,两个功率开关均断开,器件进入空闲模式。COUT可以放电,直到VOUT降至PWM调节电压。然后,器件驱动电感,导致VOUT再次上升到阈值上限。只要负载电流低于省电模式电流阈值,此过程就会重复进行。

ADP2138 是一款紧凑型 800 mA、3 MHz、降压 DC-DC 转换器。图 4所示为典型应用电路。图 5显示了强制 PWM工作模式下和自动 PWM/PSM 工作模式下的效率改善情况。由于频率存在变化,PSM 干扰可能难以滤除,因此许多降压调节器提供一个 MODE 引脚(如图 4 所示),用户可以通过该引脚强制器件以连续 PWM 模式工作,或者允许器件以自动 PWM/PSM 模式工作。MODE 引脚既可以通过硬连线来设置任一工作模式,也可以根据需要而动态切换,以达到省电目的。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次