处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

业内首个针对QSFP+产品的一致性测试和调试解决方案

业内首个针对QSFP+产品的一致性测试和调试解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-26

【导读】泰克公司日前宣布,推出业内首个针对四通道 SFP接口 (QSFP+) 兼容产品的一致性测试和调试解决方案。新的解决方案基于新型实时示波器并包括用于设计、测试和验证QSFP+产品需要的所有软件和夹具。

中国 北京,2013年7月25日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出业内首个针对四通道 SFP接口 (QSFP+) 兼容产品的一致性测试和调试解决方案。新QSFP+解决方案基于泰克DPO/DSA/MSO70000示波器,包括用于设计、测试和验证QSFP+设计需要的所有组件、HCB夹具以及测试自动化和调试软件工具。


QSFP+是一种用于数据通信应用的紧凑型可热更换收发器。它将网络设备主板(如交换机、路由器、介质转换器或类似设备的主板)通过接口连接至光缆。SFF委员会发布的规范使数据传输速率达到4x10Gb/s并支持串行连接SCSI、40G以太网、20G/40G Infiniband和其他通信标准。与SFP+模块相比,QSFP+模块的端口密度增加了3-4倍。

“QSFP+和SFP+等标准不断发展演变,这意味着工程师需要全面的测试解决方案来高效和快速验证其设计以及将它们推向市场”,泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“我们的解决方案提供自动一致性测试功能,较之手动测试可帮助客户节省多达80%测试时间,同时提供向我们的世界级调试环境的无缝迁移。”

与基于采样示波器的其他SFP+测试解决方案不同,新型泰克SFP+ QSFP+ Tx解决方案基于实时示波器,这是从事QSFP+以及SFF-8431和SFF-8635产品设计的工程师的平台。SFP+ QSFP+ Tx解决方案还提供对Transmitter Waveform Distortion Penalty for Copper (TWDPc)测试(SFF-8431标准要求进行该测试)的支持,这在目前是的。

SFP+ QSFP+ Tx解决方案利用简单的菜单驱动式测量设置以及提供一键式一致性测试,加上自动的“通过/失败”报告生成,帮助提高测试测量效率。除了标准的一致性要求外,该解决方案还支持设计鉴定,并具有对测试配置(如分析窗口和其他参数)的灵活控制。如果对设计的一致性测试失败,使用者可利用DPOJET(抖动和定时分析)设置文件来减少调试时间。

供货信息

泰克SFP+ QSFP+ Tx解决方案将于七月供货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22222次
2 1N4001 0.19MB 18135次
3 DAC1220E 0.95MB 16461次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14193次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11868次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9441次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
9 DS1337U+ 0.28MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9133次