处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

聂海霞:ADI系统级参考设计更适合中国

聂海霞:ADI系统级参考设计更适合中国
来源:EEWORLD 时间:2013-07-24

“两年前,ADI推出了实验室参考电路的概念,而今,我们在这个概念的基础上又提高到系统级参考设计,因为对更多的客户来讲,他真正需要的是一个系统级的参考设计,这样更能帮助他减少人力物力的投入,在简化工作的基础上加速了产品的上市周期。”ADI中国技术支持中心经理 聂海霞 表示。

聂海霞在平时工作中发现,很少有客户能够完整的读完数据手册。“他们经常会直接向我们要参考设计或者电路,因为如果要读数据手册的话要花很长时间,读完了以后还要再去想各种连接方式,注意细节等。”其实,在2010年ADI做的一项客户调查中就已经显示,中国客户参考设计的利用率要高于数据手册。

“对于目前的中国工程师来说,如何多快好省的进行设计是关键,而对于创新的概念产品,他们的需求并不大。”所以针对中国市场的特殊性,ADI在中国组建了专门的参考设计核心团队。“这个部门的主要工作是研究符合中国市场需求的设计,研究如何使客户保质保量的进行开发,研究怎么把设计推广到市场中去,以帮助客户解决实际问题。”聂海霞表示。

如何帮助工程师排解压力

现在的工程师压力来自多方面,聂海霞总结道,“现在工程师资源有限,但每个人又要兼顾软硬件设计,有时一个项目中包含了模拟、数字甚至是射频知识,这就给了他个人很大的压力。另外,产品的上市周期以及设计风险及成本的管理等方面,都会给工程师带来不同的压力。”

聂海霞表示,如今ADI正在致力于解决工程师遇到的这一问题:“我们有一些设计工具,同时也会给客户提供参考电路及参考代码。”然而,聂海霞表示着远远不够:“这些只能片面帮他解决某一项的任务或者是某一项的困难,但我们现在所能做的,则是从整体系统的角度出发,给客户解决具体的产品问题。”

正如ADI 新任CEO所述,将会把满足客户需求放在首位,因此也就需要为客户想得更多。

完整的系统级设计参考

生物阻抗测量参考设计,这是一个有着明确背景及应用的参考设计,可以用于医疗检测的方方面面,包括脂肪测试、筋络测试等。该方案除了标准的信号链之外,如何提取数据,如何进行数据处理与挖掘,这些原本应该由客户自行开发的内容,现在ADI可以全部提供。从原理图、设计文档、物料清单再到软件代码、Layout布局等,ADI全部可以免费提供下载。

一个系统完整的系统级参考设计方案是如何诞生的呢?聂海霞以压力传感器自动校准系统举例。该客户使用了ADI可编程放大器,在压力传感器量产时,由于每个放大器都需要校准,因此客户需要一个很完整的方案去进行调试,客户有自己的软硬件测试环境,ADI则提供了一套放大器专用的校准软件,让产品线的工人可以快速的进行校准操作。ADI发现,市场对于校准是一个普遍的需求,因此ADI工程师开发了一套软硬件平台,可以在一个周期内校准64个放大器,然后将该平台与客户自身的测试平台相结合,便快速的生成了专属的开发系统。而后,ADI又进一步将该平台整合,推出类似ASSP的产品,即在放大器上增加了相应的校准接口,使其可以更快速且方便的进行产品开发。

“正如我们CEO所说,ADI以后投资的重点就是这些针对某一类具体应用的标准器件,即ASSP。通过我们在芯片领域的专长,将系统应用完整的放在一颗芯片上,不单节约了客户的时间,还能降低其开发难度,同时加快了产品的上市时间。”在聂海霞看来,这是半导体公司系统级解决方案的终极目标。

聂海霞认为,目前工业及医疗领域是需要参考设计的市场,而对于通信和汽车领域,一个是自身设计能力的强大,另外一个是安全等多方面因素,因此目前来看系统级参考设计的需求并不那么迫切。现在,ADI已经开发出十余个系统级参考设计,其中有ADI自主开发的,也有和代理商开发的,此外,还包括了第三方参考设计。

“不管客户的需要是什么形态,我们都希望给客户呈现工程化的,经验证过的,可以很好的与自身系统相结合的产品。”聂海霞总结道。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次