处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英飞凌三相霍尔直流无刷风机180 度控制方案

英飞凌三相霍尔直流无刷风机180 度控制方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-24

【导读】该三相带霍尔直流无刷风机180 度控制方案,以英飞凌XMC1302微控制为核心。开关电源部分以英飞凌CoolSET F3系列的专用集成IC为核心进行设计;逆变电路部分采用英飞凌单管IGBT 及EiceDRIVER驱动芯片。该方案可以应用于对控制性能及噪声有较高的场合。

【方案介绍】

直流无刷电机作为一种新的电机类型,具有效率高,控制简单等优点,应用领域越来越广泛。本方案实现了基于英飞凌XMC1302系列微控制器的三相带霍尔传感器直流无刷风机180度控制. 基于XMC1302的直流无刷风机正弦波控制系统主要由霍尔信号采样、转速计算、转速PI调节和PWM生成等部分构成。由转速调节电位器或上位机通过串口设定转速给定值;根据直流无刷风机的霍尔信号进行转子位置估算和转速计算,得到的实际转速值和给定转速一起进入转速PI调节器,其输出为PWM调制幅值;通过以上PWM幅值和转子位置信息可以计算得到驱动电机的三相PWM信号,通过逆变电路驱动直流无刷风机运转。本方案采用的调制策略为开关损耗小SPWM。

【方案特色】

在当今节能减排的要求下,直流无刷风机正逐步取代原先效率较低的交流异步电机,应用于家电和汽车空调系统等领域。传统的直流无刷电机采用梯形波控制,换向噪声较大,无法满足一些应用领域对噪声的要求,而采用正弦波控制可以很好的解决噪声问题。

【系统方块图】

【方案照片】

该方案以英飞凌XMC1302微控制为核心。开关电源部分以英飞凌CoolSET F3系列的专用集成IC(包括MOSFET及其驱动等)为核心进行设计;逆变电路部分采用英飞凌单管IGBT 及EiceDRIVER驱动芯片。该方案可以应用于对控制性能及噪声有较高的场合。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次