处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

SEMI:2.5D芯片方案已就绪 明年将正式量产

SEMI:2.5D芯片方案已就绪 明年将正式量产
来源:精实新闻 时间:2013-07-19
半导体设备与材料协会(SEMI)指出,半导体技术走向系统化,整合不同晶片堆叠而成的2.5D/3D IC将成为主流发展趋势,而目前2.5D IC发展更已箭在弦上,从设计工具、制造、封装测试等所有流程的解决方案大致已准备就绪,今年重要的课题即在于如何提升其量产能力,预估2014年2.5D IC将正式进入量产。

2.5D IC技术目前被半导体产业定义为过渡技术,在于3D晶片的TSV(矽钻孔)异质堆叠尚需克服散热、晶片运作等问题,而2.5D IC的生产方式,则是让晶粒(die)之间采平行排列、并以Interposer(矽中介层)作为连结,缩短讯号传输时间、提升效能,因此2.5D晶片制程的成熟,也被视为实现3D晶片生产的前哨站。

SEMI引述TechNavio日前公布的分析预测指出,2012至2016年全球3D IC市场的年复合成长率为19.7%,随着行动运算装置的记忆体需求大幅增加,3D IC可以改善记忆体产品的效能表现与可靠度,并可协助减低成本与缩小产品尺寸,成就其成为未来趋势。


现今全球包括台积电(2330)、日月光(2311)、意法半导体(STMicroelectronics)、三星电子、尔必达、美光(Micron)、Global Foundries、IBM、Intel等多家公司都已陆续投入2.5D与3D IC的研发与生产。

全球3D IC市场因多晶片封装技术需求的增加而倍受瞩目。SEMI指出,全球3D IC市场中一项主要的技术趋势就是多晶片封装,在此技术趋势引领下,可将更多电晶体封装在单一的3D IC内,增强记忆体与处理器间的沟通,对于新一代的记忆体应用方案甚为重要。

就技术上而言,多晶片封装透过整合与堆叠设计,将2种以上的记忆体晶片封装在同1个球闸阵列封装(BGA)体,比起2颗薄型小尺寸封装(TSOP),可节省近70%空间。由于该技术对于2.5D与3D IC市场的成长至关重要,多晶片封装技术料将成为未来的应用主流技术之一。

今年SEMI举办的SiP Global Summit(系统级封测国际高峰论坛)将于9月5-6日间举行,与台湾半导体专业展览SEMICON Taiwan 2013(国际半导体展)同期登场,邀请了台积电、日月光、矽品(2325)、欣兴(3037)、Amkor、Qualcomm、STATS ChipPAC等大厂,分享2.5D 及3D IC与内埋式元件技术观点与发展成果。

SEMI台湾暨东南亚区总裁曹世纶表示,2.5D及3D IC制程解决方案已经逐渐成熟,产业界目前面临的挑战是量产能力如何提升。业界预估,明后年3D IC可望正式进入量产,而正式进入量产则仍有许多挑战有待克服,资讯分享与跨产业链对话是2.5D 及3D IC市场成熟的必要条件,透过SiP Global Summit,可以协助台湾业者检视2.5D 及3D IC技术市场的成熟度与完整性,掌握半导体产业先机。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22221次
2 1N4001 0.19MB 18134次
3 DAC1220E 0.95MB 16460次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16002次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14192次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11867次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DS1337U+ 0.28MB 9218次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9217次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9130次