处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Mouser备货意法半导体NFC应用解决方案

Mouser备货意法半导体NFC应用解决方案
来源:21ic 时间:2013-07-18

21ic讯 Mouser Electronics和STMicroelectronics联手提供近场通信(NFC)解决方案,可实现多台电子设备之间的短距离无线交互。

Mouser的网站:www.mouser.com/STMicro-NFC探索了有关近场通信的主题,包括技术、特定用户案例、视频以及NFC应用中使用的STMicroelectronic产品。

Mouser备货的特色产品包括M24LR探索套件(Discovery Kit)——一款易于访问的开发平台,包含工程师设计无电池电子应用所需的一切,能够与ISO15693兼容型NFC智能手机或RFID读取器-写入器实现数据交换。 该套件包含一个由STM 32位MCU驱动的射频收发器板、一个集成ST双接口EEPROM存储器IC (M24LR)的无电池板、一个超低功耗8位STM8L MCU以及一个STTS75温度传感器。

M24LRxE系列产品包含带射频EEPROM存储体的创新型动态NFC标签。 独特的电能采集特性支持电源自主设计。 这些M24LRxE器件通过NFC智能手机或RFID读取器-写入器便可将信息发送到应用设备的核心位置。

STM32L EnergyLite™ ARM Cortex-M3 32位MCU系列结合低漏电130nm工艺技术和节能性能,可满足生态设计目标等能效标准。

Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的设计项目提供具有先进技术的元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16006次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DS1337U+ 0.28MB 9221次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9220次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次