处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

较其他Wi-Fi方案更快的802.11ac Wave 2 晶片方案

较其他Wi-Fi方案更快的802.11ac Wave 2 晶片方案
来源:我爱方案网 时间:2013-07-17

【导读】Quantenna的1.7Gbps QSR1000解决方案是目前的802.11ac Wave 2晶片,传输速度更快、距离更远,同时也比其他Wi-Fi解决方案为更多的装置连线提供更佳的可靠性。其以提供卓越的效能、运作范围、可靠性,以及涵盖率,在家庭无线基地台、机上盒,以及消费性电子产品上都有同样优异的表现,对多媒体应用来说可以达到实体线路连接的可靠度并且具备无线的便利性,是相当理想的解决方案。

具备超高可靠度的全住家Wi-Fi网路传输影音的领导厂商Quantenna Communications公司,日前推出QSR1000系列产品,这是个商用4x4 MU-MIMO 802.11ac晶片,并重新定义了无线通讯的效能和品质。Quantenna的1.7Gbps QSR1000解决方案是目前的802.11ac Wave 2晶片,传输速度更快、距离更远,同时也比其他Wi-Fi解决方案为更多的装置连线提供更佳的可靠性。

QSR1000支援的Wave 2 802.11ac规格,它将MU-MIMO技术(Multi-user MIMO)、动态数位波束成型(dynamic digital beamforming),以及4个空间资料串流(spatial stream)支援与Quantenna业界首创的4x4架构结合,以提供卓越的效能、运作范围、可靠性,以及涵盖率。QSR1000在家庭无线基地台、机上盒,以及消费性电子产品上都有同样优异的表现,对多媒体应用来说可以达到实体线路连接的可靠度并且具备无线的便利性,是相当理想的解决方案。

QSR1000具备几近2Gbps的总吞吐量,为不同装置提供绝佳的串流品质与营运商等级的IPTV画质,并可达到Full HD或4K高画质的解析度,且能轻易穿透混凝土墙将讯号带至多楼层建筑物的每个角落。Quantenna的4x4的解决方案完全符合业界标准,并可与任何MIMO组态(例如1x1、2x2、3x3,或4x4)的第三方终端和消费性装置相通。

Quantenna执行长Sam Heidari博士表示,至2013年年底,802.11ac Wi-Fi将会被广泛布建至智慧型手机与平板电脑中,这会带动Wave 2的需求,并可有效地利用现行频谱。在现实世界中自携装置(BYOD) 802.11ac环境里,Wave 2 Wi-Fi并非方便的选择,但却是必须的。

Sam Heidari博士进一步说明,许多例如无线HDTV串流之类的应用均需要完美的运作。藉由QSR1000,Quantenna已制造出世界一个超越自家开创性802.11n解决方案的Wi-Fi解决方案。除了Quantenna的4x4 MIMO和波束成型技术,它也强化了MU-MIMO和其他Wave 2的功能,为Wi-Fi创新和未来其他可用的解决方案建立了新的标竿。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22224次
2 1N4001 0.19MB 18136次
3 DAC1220E 0.95MB 16462次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16007次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14194次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11869次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9442次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9221次
9 DS1337U+ 0.28MB 9221次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9134次